© Festo SE & Co. KG
Laboratorio ad alta pressione
Laboratorio ad alta pressione Festo: qui vengono sviluppati componenti di pneumatici ad alta pressione, fino a 40 bar, per la produzione di bottiglie in PET nel processo di stiro-soffiaggio per macchine lineari e rotative (Immagine: Festo SE & Co....
Italian translation unavailable for PMMI & Festo Didactic Join Forces on Workforce Development .
© Festo SE & Co. KG
VTUG
Reliable: The cylinders are controlled by the VTUG valve terminal.
© Festo SE & Co. KG
2022/05/27
|
Globale
Save 30 per cent volume
Portugal is the cork world champion: with the largest acreage under cork oaks, the Portuguese are also the ...
Leggi comunicato stampa
Portugal is the cork world champion: with the largest acreage under cork oaks, the Portuguese are also the largest cork exporters worldwide. Although cork itself is light, it is all the more voluminous if it is packaged inefficiently. In order to save energy and CO₂ emissions during transport, the ESI Group developed a system for packaging corks that requires 30 per cent less packaging volume and does without plastic. On board: automation ...
© Festo SE & Co. KG
DSNU
Robust: the 20 DSNU round cylinders from Festo's core range press the corks together while they are sucked in by the vacuum cups.
© Festo SE & Co. KG
Cork packaging_2
The robot arm sucks in the corks with vacuum suction cups on its gripper and places them in the cartons to save space.
© Festo SE & Co. KG
Cork packaging_1
The robot arm sucks in the corks with vacuum suction cups on its gripper and places them in the cartons to save space.
© Festo SE & Co. KG
2022/05/02
|
Globale
Quanti utenti di aria compressa conoscono i punti deboli dei loro sistemi?
I costi operativi per le apparecchiature pneumatiche, possono essere ridotti fino al 60% se gli operatori di ...
Leggi comunicato stampa
I costi operativi per le apparecchiature pneumatiche, possono essere ridotti fino al 60% se gli operatori di sistema mettono in pratica i risultati e le analisi dell'Audit di efficienza energetica dell'aria compressa GFAA di Festo. Gli esperti di efficienza energetica di Festo utilizzano un approccio integrato per analizzare l'intero sistema di aria compressa, dal compressore all'applicazione, e consigliano misure per ridurre il consumo ...
© Festo SE & Co. KG
Audit di efficienza energetica dell'aria compressa GFAA
Audit in cinque parti di Festo: l'audit di efficienza energetica dell'aria compressa GFAA di Festo può rivelare risparmi fino al 60%.