© Festo SE & Co. KG
Baumer - Marco Ahler
Marco Ahler, Direttore Tecnico presso Baumer hhs
© Festo SE & Co. KG
Baumer - regolatore di pressione proporzionale VPPM
Regolatore di pressione proporzionale VPPM di Festo: la pompa a pistone DPP, regola la pressione di ingresso dell'aria anziché la pressione del fluido, impostando così la pressione del fluido richiesta. Il VPPM controlla il volume d'aria...
© Festo SE & Co. KG
Baumer - pompa a doppio pistone DPP
Pompa a doppio pistone DPP di Baumer hhs: il fulcro del processo di incollaggio – la valvola proporzionale VPPM di Festo è visibile in basso nella foto.
© Festo SE & Co. KG
Baumer - incollaggio ad alta precisione
Incollaggio ad alta precisione di scatole pieghevoli: i sistemi di Baumer hhs consentono di applicare la colla con precisione millimetrica senza alcun contatto con il fustellato, anche alle velocità di produzione più elevate.
Frugalpac 5
Festo’s CPX-E-CEC Controller regulates multiple axes simultaneously to achieve the complex curves on the glue paths, while Festo CMMT servo controllers are used for precise and repeatable loading, gluing and unloading.
Frugalpac 4
Frugal Bottles are manufactured from two paperboard blanks and require complex gluing patterns that can be tailored to different profiles.  
© Festo SE & Co. KG
2022/09/10
|
Globale
Remote IO system taken to a whole new level
The decentralised IO system CPX-AP-I allows compact and lightweight I/O modules as well as the decentralised ...
Leggi comunicato stampa
The decentralised IO system CPX-AP-I allows compact and lightweight I/O modules as well as the decentralised valve terminals from Festo to be integrated into major host systems in a flexible and scalable way. Another advantage of CPX-AP-I is its seamless connectivity from the field level right through to the cloud, providing access to features such as predictive maintenance. This makes digitalisation incredibly easy.
© Festo SE & Co. KG
CPX-AP-I
A remote IO system that is all set for the future of digitalisation: CPX-AP-I from Festo. (Photo: Festo SE & Co. KG)
© Festo SE & Co. KG
2022/09/20
|
Globale
Dal vuoto alla bottiglia ad alta pressione
Grazie all’utilizzo di componenti pneumatici ad alta pressione, le macchine di stiro-soffiaggio ...
Leggi comunicato stampa
Grazie all’utilizzo di componenti pneumatici ad alta pressione, le macchine di stiro-soffiaggio raggiungono una produzione per stazione di soffiaggio compresa tra 1.000 e 3.000 bottiglie in PET all'ora. La chiave di questo successo è un controllo preciso mediante valvole e unità di valvole e la corretta preparazione dell'aria compressa. Le soluzioni Festo a livello di componenti si sposano con i servizi e i software di ...
© Festo SE & Co. KG
Blocco valvole ad alta pressione
Controllo preciso per la pneumatica ad alta pressione – con un blocco valvole Festo (immagine: Festo SE & Co. KG)