© Festo SE & Co. KG
Sensore di prossimità SDBT
Il sensore di prossimità SDBT-MSX con autoapprendimento, apprende la posizione finale del pistone stesso una volta installato in una posizione approssimativa.
© Festo SE & Co. KG
2021/08/31
|
Globale
Le pistole di saldatura servo-pneumatiche Festo riducono i tempi di fermo ...
Da molti anni una delle principali case automobilistiche si affida alla massima precisione ed efficienza delle ...
Leggi comunicato stampa
Da molti anni una delle principali case automobilistiche si affida alla massima precisione ed efficienza delle pistole saldatrici servo-pneumatiche Festo. Tanto da avere installato più di 2.500 pistole robot di saldatura nelle carrozzerie del marchio premium. Questa casa automobilistica è ora in grado di ridurre i tempi di fermo del 25%, grazie a un sistema Festo di manutenzione predittiva, pronto per l'intelligenza artificiale.
artificial intelligence
© Festo SE & Co. KG
Dashboard Manutenzione predittiva
Tutto in vista: i dashboard per la manutenzione predittiva offrono una panoramica dello stato della macchina.
© Festo SE & Co. KG
Manutenzione predittiva per le pistole di saldatura
Riduci i tempi di fermo del 25% con le pistole di saldatura servo-pneumatiche di Festo, pronte per l'intelligenza artificiale.
Italian translation unavailable for VPPI – The proportional pressure regulator with the really big display.
2020/06/17
|
Irlanda, Gran Bretagna
Mini factories in containers help reduce face mask shortages
Protective masks have been in short supply in these times of coronavirus. An innovative containerised ...
Leggi comunicato stampa
Protective masks have been in short supply in these times of coronavirus. An innovative containerised production facility that enables businesses and healthcare organisations to produce their own masks to order could solve the problem. Developed in just six weeks by Mikron with engineering support from Festo, the mini factory uses a scalable system that can produce 50-100 face masks per minute.
Face mask - CMMT-ST pic 3
Compatible with higher-level controllers from Beckhoff, Siemens or Rockwell: the CMMT servo drive from Festo.
Face mask_DFM pic 2
Products from Festo’s core range, like the DFM guided drive shown here, enabled the face mask manufacturing system to be built quickly and reliably.
Face mask production system pic 1
Fits in a 20-foot shipping container: Mikron’s system for producing 50-100 protective masks a minute.