2023/11/22 | Globale SPS Norimberga 2023 SPS Norimberga è l’evento dedicato al settore dell’automazione: dai sensori alle ... Comunicati stampa (6) Immagini (21) Video (0) Visualizza la cartella stampa © Festo SE & Co. KG
© Festo SE & Co. KG 2024/05/07 | Globale Funzioni sicure, garantite da VTUX Festo facilita il lavoro dei propri utenti grazie alla nuova unità di valvole VTUX, che mette a ... Leggi comunicato stampa Festo facilita il lavoro dei propri utenti grazie alla nuova unità di valvole VTUX, che mette a disposizione le funzioni dei terminali valvole CPV, MPA-L/S e VTUG. Questa soluzione è supportata dal sistema di comunicazione AP-I e AP-A, che crea una piattaforma ideale per la produzione digitalizzata. Questo approccio garantisce flessibilità e apertura, secondo il motto "Open Architecture".
© Festo SE & Co. KG 2023/12/05 | Globale Eichenberger convince rispetto ai prodotti del mercato cinese Eichenberger ha avuto successo nel confronto con i produttori locali cinesi nella progettazione della nuova ... Leggi comunicato stampa Eichenberger ha avuto successo nel confronto con i produttori locali cinesi nella progettazione della nuova pinza Festo grazie a una qualità eccezionale (5000% in più di prestazioni operative nel test di resistenza), la produzione da una sola fonte, anni di esperienza e la stretta collaborazione durante l'intero processo di sviluppo dall'inizio alla fine.
2023/11/13 | Globale Productronica 2023 La fiera leader mondiale per lo sviluppo e la produzione di elettronica, in cui Festo presenta le ultime ... Comunicati stampa (7) Immagini (22) Video (0) Visualizza la cartella stampa © Festo SE & Co. KG
2023/08/24 | Svizzera Sindex Bern, 5.-7. September 2023 Festo auf der Sindex: Halle 2.0, Stand D03 Comunicati stampa (6) Immagini (25) Video (0) Visualizza la cartella stampa © Festo SE & Co. KG
2023/06/26 | Globale automatica, 27-30 June 2023 La fiera leader per l'automazione smart e la robotica copre l'intera catena del valore in tutti i ... Comunicati stampa (6) Immagini (25) Video (0) Visualizza la cartella stampa © Festo SE & Co. KG