© Festo SE & Co. KG
2023/07/19
|
USA
Festo Brings Automated Sample and Liquid Handling Solutions to AACC 2023
Festo features at AACC 2023 Cartesian gantry systems for handling samples and a flexible, high accuracy liquid ...
Leggi comunicato stampa
Festo features at AACC 2023 Cartesian gantry systems for handling samples and a flexible, high accuracy liquid dispensing system, that enables manufacturers to reduce engineering and procurement overhead while speeding time to market. (Festo AACC [American Association for Clinical Chemistry] Booth #4457, July 23-27, Anaheim Convention Center, Anaheim, Calif.)
© Festo SE & Co. KG
2023/08/04
|
Canada
Saving lives with low-cost molecular diagnostic tests, with Festo on board
The Fast MDx testing system is not only a game-changer in pathogen detection, it promises to be a life saver. ...
Leggi comunicato stampa
The Fast MDx testing system is not only a game-changer in pathogen detection, it promises to be a life saver. Available starting in June, Fast MDx is the world’s first fully automated, high-throughput, near-patient molecular diagnostic testing system.  Developed by the London, England-based social enterprise company of the same name with engineering support and automation technology from Festo, this extremely compact, mobile platform cuts ...
© Festo SE & Co. KG
2024/05/06
|
Globale
Rapporti di flusso di campioni estremamente elevati
Se c'è una cosa che la pandemia di COVID-19 ci ha insegnato, è che i laboratori attribuiscono ...
Leggi comunicato stampa
Se c'è una cosa che la pandemia di COVID-19 ci ha insegnato, è che i laboratori attribuiscono enorme importanza a elevati rapporti di flusso dei campioni. Nonostante personale di laboratorio altamente qualificato, questa domanda non può più essere soddisfatta. L'automazione dei processi di laboratorio è inevitabile, ecco perché MolGen, ha sviluppato PurePrep TTR, che può preparare 320 campioni ...
© Festo SE & Co. KG
Testa di pipettaggio DHOE
Un sistema di pipettatura aperto con la testa di pipettaggio DHOE per il semplice trasporto di liquidi, consente di configurare le funzioni di pipettatura più importanti in base alle esigenze e di espanderle in modo flessibile.
© Festo SE & Co. KG
MolGen - pipettatura
Volumi di pipettatura estremamente piccoli: il secondo braccio robotico con la testa di pipettaggio, distribuisce liquidi su una piastra di micropozzetti.
© Festo SE & Co. KG
MolGen - apertura del flacone
Durante l'operazione iniziale, il primo braccio robotico afferra un flacone di campione per il tappo, tramite una pinza elettrica, e lo porta in una posizione in cui il tappo viene rimosso.
© Festo SE & Co. KG
MolGen - presa del flacone
Durante l'operazione iniziale, il primo braccio robotico afferra un flacone di campione per il tappo, tramite una pinza elettrica, e lo porta in una posizione in cui il tappo viene rimosso.
© Festo SE & Co. KG
MolGen - PurePrep TTR
Portata elevata: il sistema completamente automatizzato PurePrep TTR, prepara 320 campioni di pazienti all'ora, per i test PCR. La tecnologia di automazione Festo, specifica per laboratori, è inclusa.
Italian translation unavailable for The New Festo Solution for DeltaV DCS Expands Integration Options and Productivity.