Fast MDx 4
Fully automated tests: a separate Festo handling system uses the EHPS-16 electric gripper to transport and position the microwell plate between the individual processing steps.
Fast MDx 3
The automated pipetting system, consisting of the DHOE pipetting head and the DHAO disposable syringe ejector from Festo, can accurately dispense volumes in the range of 10 µl.
Fast MDx 2
High throughput: two Festo 3D gantries with pipetting and transport units ensure a fully automated sequence of molecular diagnostic tests in the Fast MDx.
Fast MDx 1
Richard Lewis, founder and CEO of Fast MDx.
© Festo SE & Co. KG
MolGen - Niels Kruize
Niels Kruize, CEO MolGen
© Wellspect
2023/02/27
|
Globale
€37.000 in meno di costi energetici nella tecnologia medica
Spesso si abusa del termine "sostenibilità", senza azioni concrete a supporto. Non è ...
Leggi comunicato stampa
Spesso si abusa del termine "sostenibilità", senza azioni concrete a supporto. Non è così per l’azienda Wellspect, leader mondiale in soluzioni mediche per la cura dell'incontinenza, che ha fatto della sostenibilità parte integrante della sua strategia aziendale. Lo stabilimento dell'azienda a Mölndal, vicino a Göteborg, in Svezia, si affida a Festo Energy Saving Services, con un risparmio ...
© Festo SE & Co. KG
Analizzatore del flusso d'aria SFGA
Il sistema di misurazione autonomo, con data logger per la registrazione della portata e della pressione, direttamente nel sistema, semplifica la verifica dell'efficienza energetica.
© Wellspect
Wellspect - Energy Efficiency Audit
Parte della strategia di sostenibilità di Wellspect: Bo Lilja (a destra), esperto di efficienza energetica presso Festo Svezia, conduce l'Audit sull'efficienza energetica alla presenza di Erik Blomholt, ingegnere di manutenzione presso...
© Wellspect
Wellspect - produzione di cateteri
Produzione di cateteri presso Wellspect: entro il 2025, Wellspect auspica di ridurre del 12% il consumo energetico per la produzione di ciascun catetere rispetto al 2020.