Festo Incredible Machine_total_people
© Festo SE & Co. KG
2025/04/02
|
Globale
From a small impulse to a world of motion
Tutto ebbe inizio 100 anni fa in un laboratorio a Esslingen am Neckar, dove il fondatore di Festo, Gottlieb ...
Leggi comunicato stampa
Tutto ebbe inizio 100 anni fa in un laboratorio a Esslingen am Neckar, dove il fondatore di Festo, Gottlieb Stoll, si interrogava su come la tecnologia potesse semplificare il lavoro. Dalla produzione iniziale di macchine per la lavorazione del legno, l'azienda si è evoluta nella produzione di tecnologie di automazione pneumatica ed elettrica per l'ingegneria meccanica, servendo una vasta gamma di settori. Oggi, Festo è un leader ...
Italian translation unavailable for CMMT-ST Starter Kit.
Italian translation unavailable for CMMT-ST MP starter kit.
2025/02/27
|
Belgio, Paesi Bassi
Vermeerdering rozetplanten automatiseren met ventieleiland VTUX
Rozen stekken met behulp van een robot is al langer mogelijk. Maar John van de Ven, oprichter van Aventec, tilt ...
Leggi comunicato stampa
Rozen stekken met behulp van een robot is al langer mogelijk. Maar John van de Ven, oprichter van Aventec, tilt de techniek naar een hoger niveau. Met Festo als partner implementeert hij de nieuwste technieken en innovaties. En het VTUX ventieleiland is hier precies goed voor.
Aventec 5
Het bijzondere aan de ventieleiland VTUX is dat hij geschikt is voor zowel decentrale als centrale inrichting van machines. Bij Aventec is deze controle gedecentraliseerd.
Aventec 4
Dit resulteert in optimale stekken. Deze worden vervolgens op maat gesneden door een robot...
Aventec 3
Elke stek wordt in een houder gehangen en naar een van de verwerkingscellen getransporteerd. Daar worden ze gepositioneerd voor het visionsysteem waar ze 1800 rondgedraaid worden om er een 3D-scan van te maken.
Aventec 2
“We besparen manuren, dus de aanschafwaarde is heel snel terugverdiend.” John Van de Ven, Oprichter Aventec
Aventec 1
Vermeerdering rozetplanten automatiseren met ventieleiland VTUX
© Festo SE & Co. KG
2025/02/24
|
Canada, USA
Festo Enhanced Its Popular VEMD Mass Flow Controller
Festo has expanded the capabilities of its popular VEMD mass flow controller to maintain the unit’s cost ...
Leggi comunicato stampa
Festo has expanded the capabilities of its popular VEMD mass flow controller to maintain the unit’s cost competitiveness while improving connectivity, control dynamics, and flow range. The VEMD controller is applied in the medical laboratory, pharmaceutical, biotechnology, chemical, and food industries to automate the flow control of Oxygen, Nitrogen, Argon, CO2, and air. It is also used in 3D printing applications where inert gas protects ...