© Festo SE & Co. KG
Ciclo di Nereda
La tecnologia Nereda si basa su un semplice processo ciclico a tre stadi, che avviene in uno o più reattori di Nereda.
© Festo SE & Co. KG
Sedimentazione dei granuli Nereda
La velocità di sedimentazione della biomassa granulare aerobica è fino a trenta volte più veloce nel processo Nereda rispetto agli impianti convenzionali.
© Festo SE & Co. KG
Impianto Nereda
L'impianto di Nereda (al centro in basso nell'immagine, due vasche rotonde grandi e una più piccola) necessita di oltre il 75% di spazio in meno rispetto all'impianto convenzionale (al centro in alto nell'immagine, circondato da...
© Festo SE & Co. KG
PROFINET bus interfaces from Festo
The new PROFINET bus interfaces from Festo: new features for more applications, including in the process industry.
© Festo SE & Co. KG
Valve terminal CPX-MPA with bus module
Valve terminal CPX-MPA with the new bus module CPX-FB43: Festo has upgraded its PROFINET bus interfaces for the CPX automation platform.
© Festo SE & Co. KG
Valve terminal CPX-VTSA with bus module
Valve terminal CPX-VTSA with the new bus module CPX-FB44/45: Festo has upgraded its PROFINET bus interfaces for the CPX automation platform.
© Festo SE & Co. KG
2021/05/25
|
Globale
Grandi passi nel futuro digitale
La digitalizzazione e l'intelligenza artificiale (AI) sono trend interessanti che permettono un risparmio ...
Leggi comunicato stampa
La digitalizzazione e l'intelligenza artificiale (AI) sono trend interessanti che permettono un risparmio in tutte le fasi del ciclo di vita di un impianto nell'automazione di processo. Un dispositivo di campo digitale, il Festo Motion Terminal VTEM, risponde già a queste esigenze. In più, l'intelligenza artificiale è sempre più vicina dal diventare una realtà nell'automazione di processo.
© Festo SE & Co. KG
2020/08/07
|
Irlanda, Gran Bretagna
Festo Motion Terminal and AI driven Dashboards
Digitalisation and artificial intelligence (AI) are mega trends that are opening up potential savings in ...
Leggi comunicato stampa
Digitalisation and artificial intelligence (AI) are mega trends that are opening up potential savings in process automation at every phase of a plant's lifecycle. Industrial automation specialist Festo already offers a digital field device, the VTEM Motion Terminal, and Festo Dashboards are available that visualise plant conditions, indicating that AI is becoming a reality in process automation.
© Festo SE & Co. KG
Attuatori con unità di controllo decentralizzate
Avere la funzione di posizionatore in un'unità di controllo decentralizzata, apre nuovi orizzonti fino a permettere l’uso dell'intelligenza artificiale.