© Festo SE & Co. KG
Tool Festo per rilevare irregolarità
Rilevare le irregolarità in una fase iniziale e avviare le misure necessarie prima di un guasto del sistema può ora essere fatto grazie ai tool Festo.
© Festo SE & Co. KG
Automazione degli impianti modulari
Automazione degli impianti modulari: impianti di produzione altamente flessibili e modulari con automazione decentralizzata consentono all'industria di processo di reagire alle fluttuazioni della domanda.
© Festo SE & Co. KG
2021/05/24
|
Globale
Integrazione semplificata nei sistemi di controllo
Impianti di produzione altamente flessibili e modulari con l’automazione decentralizzata consentono ...
Leggi comunicato stampa
Impianti di produzione altamente flessibili e modulari con l’automazione decentralizzata consentono all'industria di processo di reagire alle fluttuazioni della domanda. È il caso del trattamento delle acque, dell'industria farmaceutica, della chimica fine e alimentare e anche della produzione di energia. In questi casi, i controllori decentralizzati di Festo sono la soluzione migliore. Festo ha sviluppato il PA-Toolkit per la ...
© Festo SE & Co. KG
PA-Toolkit
Il PA-Toolkit di Festo per la programmazione dei controllori decentralizzati consente una semplice ingegneria delle applicazioni in linea con MTP di Namur e ZVEI.
© Festo SE & Co. KG
Manifold con valvole a sede inclinata VZXA
Risparmia spazio ed evita perdite utilizzando diverse valvole a sede inclinata tipo VZXA montate in un manifold
Attuatore pneumatico lineare DFPC
L'attuatore lineare DFPC di Festo, robusto e durevole, è disponibile in numerose varianti.
© Festo SE & Co. KG
Cabinet Guide Online 2
Numerous custom control cabinet variations possible with the online tool Cabinet Guide Online. (Image: Festo SE & Co. KG)
© Festo SE & Co. KG
Cabinet Guide Online 1
A custom control cabinet in record time with the online tool Cabinet Guide Online.
© Festo SE & Co. KG
2023/03/16
|
Globale
Interfacce flessibili nell'impiantistica
Configurabile, robusta e ad alte prestazioni: la valvola a sede inclinata VZXA di Festo controlla il flusso dei ...
Leggi comunicato stampa
Configurabile, robusta e ad alte prestazioni: la valvola a sede inclinata VZXA di Festo controlla il flusso dei fluidi con tempi di commutazione veloci e in modo affidabile fino a una temperatura di 230 °C. Il design del prodotto accuratamente studiato e l'interfaccia brevettata, consentono di combinare liberamente i corpi delle valvole e gli attuatori, con una funzione hot-swap per la sostituzione rapida dell'attuatore o di altri pezzi di ...