Lumico 2
Steve Briney and Steve Kennington, Co-Founders of Lumico, are proud of the way the challenging project came together
Lumico 1
Collaborative achievement: the world’s most advanced HDD automated storage and retrieval system
© Festo SE & Co. KG
2024/09/16
|
Irlanda, Gran Bretagna
Festo AX
Industrial automation specialist Festo is making it easier for manufacturers to harness the power of digital ...
Leggi comunicato stampa
Industrial automation specialist Festo is making it easier for manufacturers to harness the power of digital automation and artificial intelligence (AI) to optimise process efficiency. Festo AX is a suite of AI-based software solutions enabling customers to increase efficiency in their production processes.
© Festo SE & Co. KG
2024/09/04
|
Irlanda, Gran Bretagna
Festo Controlled Pneumatics
Controlled Pneumatics is the rapidly evolving compressed air technology from Festo that is opening new ...
Leggi comunicato stampa
Controlled Pneumatics is the rapidly evolving compressed air technology from Festo that is opening new applications for pneumatics. The technology delivers more precision and control than ever, while having the potential to dramatically reduce energy use. This is clearly demonstrated in the VTEP: the first proportional valve terminal on the market, offering high precision, fast response times, and dynamic control.
2024/06/27
|
Irlanda, Gran Bretagna
New sensor from Festo
The new SFAM, from industrial automation specialist Festo, is a pressure and flow sensor combined in one ...
Leggi comunicato stampa
The new SFAM, from industrial automation specialist Festo, is a pressure and flow sensor combined in one compact unit. Equipped with IO-Link®, the SFAM sensor enables data-driven insights and reduces the number of components required, so system designers and machine builders can save time, space and cost. It also simplifies stocking and provides greater design flexibility.
SFAM sensor
The new SFAM from Festo is a pressure and flow sensor combined in one unit.
© Festo SE & Co. KG
2024/05/07
|
Globale, Belgio, Irlanda, Paesi Bassi, Gran Bretagna
Volo autonomo in uno sciame
Il Bionic Learning Network si è dedicato allo studio del volo per oltre 15 anni. Oltre all’analisi ...
Leggi comunicato stampa
Il Bionic Learning Network si è dedicato allo studio del volo per oltre 15 anni. Oltre all’analisi tecnica del volo degli uccelli, il team ha studiato e implementato numerosi oggetti tecnologici volanti. Con il BionicBee, il Bionic Learning Network ha sviluppato per la prima volta un oggetto che può volare in grandi quantità e in modo completamente autonomo in uno sciame. Il BionicBee farà la sua prima esibizione di ...
© Festo SE & Co. KG
BionicBee - volo in uno sciame
Volo senza collisioni: per volare in uno sciame, le api seguono i percorsi specificati da un computer centrale.
© Festo SE & Co. KG
BionicBee - Infografica
Integrazione funzionale in uno spazio ridotto: il corpo dell'ape contiene il design compatto per il meccanismo del battito alare, la tecnologia di comunicazione e i componenti di controllo, oltre all'adattamento della geometria dell'ala.
© Festo SE & Co. KG
BionicBee 2
Manovre di volo naturali con quattro gradi di libertà: l'ape artificiale vola con una frequenza di battito alare di 15-20 hertz. Le ali battono avanti e indietro con un angolo di 180 gradi.