© Festo SE & Co. KG
Fast MDx - pipettaggio 1
Poco ingombrante: ciascun gantry si occupa del pipettaggio e dell'erogazione dei liquidi, nonché del trasporto e del posizionamento della micropiastra.
© Festo SE & Co. KG
Fast MDx - sistema di test
Alta produttività: due portali 3D con pipettaggio e unità di trasporto assicurano una sequenza completamente automatizzata di test diagnostici molecolari.
© Festo SE & Co. KG
2023/01/25
|
Globale
La tecnologia della valvola proporzionale lo rende possibile
La sostenibilità degli imballaggi in cartone, ne sta aumentando l’utilizzo, al posto degli ...
Leggi comunicato stampa
La sostenibilità degli imballaggi in cartone, ne sta aumentando l’utilizzo, al posto degli imballaggi in plastica. Un punto chiave nella produzione di scatole pieghevoli è l'incollaggio ad alta precisione dei fustellati. L'azienda Baumer hhs è leader di mercato globale per applicazioni di questo tipo, con la sua pompa a doppio pistone DPP – supportata dalla valvola proporzionale VPPM di Festo.
© Festo SE & Co. KG
Baumer - incollatrice
Le incollatrici raggiungono velocità di oltre 700 metri al minuto e possono incollare ben oltre 40.000 scatole pieghevoli all'ora, a seconda delle dimensioni dell'imballaggio.
© Festo SE & Co. KG
Baumer - Marco Ahler
Marco Ahler, Direttore Tecnico presso Baumer hhs
© Festo SE & Co. KG
Baumer - regolatore di pressione proporzionale VPPM
Regolatore di pressione proporzionale VPPM di Festo: la pompa a pistone DPP, regola la pressione di ingresso dell'aria anziché la pressione del fluido, impostando così la pressione del fluido richiesta. Il VPPM controlla il volume d'aria...
© Festo SE & Co. KG
Baumer - pompa a doppio pistone DPP
Pompa a doppio pistone DPP di Baumer hhs: il fulcro del processo di incollaggio – la valvola proporzionale VPPM di Festo è visibile in basso nella foto.
© Festo SE & Co. KG
Baumer - incollaggio ad alta precisione
Incollaggio ad alta precisione di scatole pieghevoli: i sistemi di Baumer hhs consentono di applicare la colla con precisione millimetrica senza alcun contatto con il fustellato, anche alle velocità di produzione più elevate.
Frugalpac 5
Festo’s CPX-E-CEC Controller regulates multiple axes simultaneously to achieve the complex curves on the glue paths, while Festo CMMT servo controllers are used for precise and repeatable loading, gluing and unloading.
Frugalpac 4
Frugal Bottles are manufactured from two paperboard blanks and require complex gluing patterns that can be tailored to different profiles.