© Festo SE & Co. KG
Baumer - Marco Ahler
Marco Ahler, director técnico de Baumer hhs
© Festo SE & Co. KG
Baumer - regulador de presión proporcional VPPM
Regulador de presión proporcional VPPM de Festo: la bomba de émbolo DPP regula, en lugar de la presión de líquido, la presión de entrada de aire, con lo que ajusta la presión de líquido deseada. Para ello, el VPPM controla el caudal de aire del...
© Festo SE & Co. KG
Baumer - bomba de doble émbolo DPP
La bomba de doble émbolo DPP de Baumer hhs: es la pieza clave del proceso de encolado – en la parte inferior de la imagen, la válvula proporcional VPPM de Festo.
© Festo SE & Co. KG
Baumer - encolado de alta precisión
Encolado de cajas plegables de alta precisión: los sistemas de Baumer hhs ofrecen un encolado milimétrico sin contacto con el recorte incluso a la máxima velocidad de producción.
Frugalpac 5
Festo’s CPX-E-CEC Controller regulates multiple axes simultaneously to achieve the complex curves on the glue paths, while Festo CMMT servo controllers are used for precise and repeatable loading, gluing and unloading.
Frugalpac 4
Frugal Bottles are manufactured from two paperboard blanks and require complex gluing patterns that can be tailored to different profiles.  
© Festo SE & Co. KG
2022/11/11
|
Global
Playing it safe in the assembly of MRI machines
The future belongs to human-robot cooperation. System builder BEC developed such a collaborative solution for ...
Leer nota de prensa
The future belongs to human-robot cooperation. System builder BEC developed such a collaborative solution for Siemens Healthineers. It inserts coils weighing several tonnes precisely into the magnets of magnetic resonance imaging (MRI) machines. Electric cylinders from Festo, which ensure the coils are securely gripped, play a crucial role here.  
© Festo SE & Co. KG
BEC – cooperación con Festo
Hans-Günther Nusseck, jefe de proyectos de BEC (izquierda), y Timo Kloker, ingeniero de ventas de Festo, hablan sobre la utilización de los cilindros eléctricos de Festo en el equipo.
© Festo SE & Co. KG
BEC – Hans-Günther Nusseck
Hans-Günther Nusseck, jefe de proyectos de BEC
© Festo SE & Co. KG
BEC – regulador de servoaccionamiento CMMT-ST
Un detalle práctico: los amplificadores de accionamiento, es decir los reguladores de servoaccionamiento CMMT-ST no están instalados en el sistema de sujeción, sino en el propio robot. Esto ahorra espacio en la pinza y la hace menos compleja.