Soluzioni integrate per la gestione dei liquidi
Uno dei temi principali dell'automazione di laboratorio è la gestione di quantità estremamente piccole di liquidi, dai millilitri ai nanolitri. Ecco perché Festo offre unità funzionali compatte e perfettamente integrate. Questi componenti standardizzati consentono ai produttori di sistemi e apparecchiature di ridurre i tempi di sviluppo e, allo stesso tempo, di soddisfare rigorosi requisiti di qualità, in modo affidabile ed efficiente. Ciò rende Festo un partner prezioso, non solo per i clienti del settore sanitario, ma anche in altri segmenti industriali in cui è richiesta una gestione accurata dei liquidi, come la produzione di alimenti e cosmetici, la stampa e la pulizia, nonché i processi di allevamento e incubazione.
Festo fornisce un sistema completo
La testa di erogazione VTOE è stata la prima soluzione completa modulare sviluppata da Festo, per l'erogazione rapida e precisa di quantità estremamente ridotte di liquidi. Così Festo è stata in grado di offrire ai clienti un sistema integrato per la movimentazione dei liquidi, inclusa la cinematica, che si basa sul principio funzionale della pressione sul liquido.
Utilizzando un regolatore di pressione proporzionale, come il VEAB, la pressione viene accumulata in un serbatoio pieno. Il liquido viene inviato a una testa di erogazione o ad una valvola separata dai fluidi tramite una linea aggiuntiva. Aprendo e chiudendo la valvola (es. VYKA o VYKB) il liquido viene erogato tramite speciali raccordi fluidici push-in (NLFA), utilizzando un ago dosatore (VAVN). La pressione e il tempo di apertura della valvola possono essere utilizzati per regolare la quantità di liquido erogato. I tempi di apertura possono essere facilmente regolati, ad esempio con il modulo di controllo valvole VAEM. Grazie a questa configurazione e ad un sistema di manipolazione adeguato, le piastre per micropozzetti nelle applicazioni di automazione di laboratorio possono essere riempite con precisione in pochissimo tempo.
Nuove opzioni di applicazione
Le elettrovalvole a separazione dei fluidi VYKA e VYKB e la valvola pneumatica a separazione dei fluidi VZDB, consentono applicazioni completamente nuove, oltre a quelle dell'automazione di laboratorio. Questi includono: l'aggiunta di aromi ai prodotti alimentari, l'alimentazione dell'inchiostro nell'industria della stampa, la pulizia dei capezzoli delle mucche, il controllo dei fluidi nelle poltrone odontoiatriche e l'inoculazione delle uova nel processo di incubazione.
Soluzioni di erogazione innovative e molto altro
Il modulo di controllo della valvola VAEM è un altro prodotto LifeTech che offre opzioni applicative molto diverse. Può commutare una vasta gamma di elettrovalvole e semplificare la parametrizzazione di tutti i valori di riduzione della corrente di mantenimento. Ciò consente di configurare la propria soluzione di erogazione individuale, da un singolo canale a una testa di erogazione a 12 canali, e un modulo di controllo della valvola VAEM.
Pipettaggio più efficace
Il team LifeTech di sviluppo di Boston, USA, ha realizzato la nuova testa di erogazione VTOI, in grado di erogare a otto uscite, tramite un singolo ingresso. Inoltre, il VTOI può essere utilizzato anche per il pipettaggio, ovvero prelevare liquidi da una particolare fonte e dispensarli altrove. Questo contribuisce ad accelerare ulteriormente i processi chiave nell'automazione di laboratorio. Il team di Boston sta lavorando inoltre su un sistema di pipettaggio completo e sulla generazione decentralizzata di pressione/vuoto. Festo sta aprendo opportunità e nuove prospettive ai produttori, per rendere ancora più efficiente la manipolazione di liquidi di precisione.
Festo è un attore globale e un'azienda indipendente a conduzione familiare con sede a Esslingen am Neckar, in Germania. Fin dagli inizi Festo ha stabilito degli standard nella tecnologia dell'automazione industriale e nella formazione tecnica, contribuendo così allo sviluppo sostenibile dell'ambiente, dell'economia e della società. Prodotti e servizi sono disponibili in 176 paesi del mondo. L'azienda, infatti, fornisce tecnologia di automazione pneumatica ed elettrica a 300.000 clienti di automazione di fabbrica e di processo in oltre 35 industrie. Il settore LifeTech con la tecnologia medica e l'automazione di laboratorio sta diventando sempre più importante. Con circa 20.600 dipendenti in oltre 250 filiali in circa 60 paesi in tutto il mondo, Festo ha realizzato un fatturato di circa 3,45 miliardi di euro nel 2024. Ogni anno oltre l'8% di questo fatturato viene investito in ricerca e sviluppo, mentre l'1,5 % del fatturato è investito nella formazione di base e di perfezionamento. Festo Didactic SE è un fornitore leader di formazione e formazione tecnica e offre ai suoi clienti in tutto il mondo soluzioni complete di apprendimento digitale e fisico in ambiente industriale.