2021/06/09
ID: 2928

Taglio del legno ad alta tecnologia in Svezia

Unità di valvole CPX/VTSA nella segheria più veloce del mondo

La Svezia, paese partner di Hannover Messe quest'anno, offre una vasta gamma di soluzioni di automazione. Festo è partner per l'automazione di molti settori industriali – dall'automotive all'imballaggi, dalla lavorazione del legno all'estrazione mineraria. L'esempio della segheria di Norra Timber a Umeå, nel nord della Svezia, dimostra come la tecnologia di automazione Festo supporta la linea di seghe a nastro più veloce del mondo.

“Con la nostra nuova sega automatizzata raggiungiamo una velocità di 150 metri al minuto. Questo la rende la linea di seghe a nastro più veloce al mondo", spiega Johan Fredriksson del fornitore svedese di legname Norra Timber. La linea modulare è stata fornita dalla filiale svedese del costruttore di sistemi americano USNR. Comprende le unità di valvole flessibili CPX/VTSA nei punti chiave per l'azionamento dei sistemi pneumatico e idraulico.

 

Johan Fredriksson è uno sviluppatore di produzione nella segheria Sävar Såg del fornitore svedese di legname Norra Timber, situata nel mezzo di foreste di pini e abeti rossi nel nord del paese. Ciò significa abbondanza di legno. "Tuttavia, data la dura concorrenza nell'industria del legno, è fondamentale investire in tecnologie avanzate per aumentare la produttività e, di conseguenza, i rendimenti", sottolinea Fredriksson. Un altro punto forte della segheria è un tomografo computerizzato a monte della linea di sega a nastro.

 

Questo valuta la qualità dei tronchi e consente uno schema di taglio ottimale. Protegge inoltre il sistema rilevando corpi estranei, come rocce, che potrebbero danneggiare le lame della sega. Nel processo di taglio stesso, la tecnologia di automazione Festo supporta il design modulare. Grazie alle unità di valvole CPX/VTSA, ai moduli bus di campo flessibili e al gran numero di cilindri standard DNC, i moduli dell'impianto in tutto il mondo possono essere adattati alle esigenze individuali dei clienti. Inoltre, il cablaggio ridotto per la tecnologia dell'unità di valvole riduce il tempo necessario per l'installazione e la messa in servizio.

 

Maggiori rese di legname

Fredriksson dichiara, orgogliosamente, rese più elevate: “Finora potevamo utilizzare solo il 50% del tronco per le tavole segate. Con la nuova linea di seghe a nastro, abbiamo aumentato la resa di legname per ceppo del 6%". Con questo, Norra Timber vuole aumentare la sua produzione annua a 270.000 m³ di tavole segate entro il 2020. Il resto del tronco viene trasformato in trucioli di legno, utilizzati dall'industria della pasta e della carta, segatura e corteccia per la produzione combinata di calore ed energia.

"La nuova linea di seghe a nastro di USNR è superiore ad altre tecnologie di taglio, poichè genera relativamente poca segatura e trucioli di legno, grazie ai suoi tagli fini e precisi", afferma l'esperto di segherie Fredriksson. Un ulteriore vantaggio per aumentare la produttività sono le ridotte distanze tra i tronchi, lungo la sezione di trasporto, grazie ai singoli moduli della linea di sega a nastro, che consentono di sfruttare al massimo la sua elevata velocità.

 

Messa in servizio più rapida

"Anche la piattaforma di automazione CPX e le unità di valvole con funzioni integrate CPX/VTSA, che avviano tutti gli azionamenti, non importa se pneumatici, servo-pneumatici o idraulici, svolgono un ruolo importante nel nostro design modulare", osserva Jonas Ljung, responsabile del design presso USNR. Le robuste unità di valvole con protezione IP65 possono gestire polvere, segatura e trucioli di legno e funzionano con diverse zone di pressione. Azionano i numerosi cilindri pneumatici, tipo DNC e ADN, che svolgono funzioni di posizionamento, bloccaggio, centraggio e trasporto.

 

Gli azionamenti idraulici ricevono i loro impulsi elettrici tramite la piattaforma di automazione CPX. Se è richiesta una maggiore flessibilità, a causa delle diverse dimensioni dei tronchi, rendendo diverse le posizioni di bloccaggio e di centraggio, i cilindri pneumatici vengono azionati con il modulo servo-pneumatico CMAX, tramite CPX/VTSA. I cilindri pneumatici DNC sono inoltre dotati di un trasduttore di posizione, per garantire un posizionamento preciso.

 

Moduli bus di campo internazionali

Il collegamento a livello di controllo del processo viene mantenuto dal modulo bus di campo CPX. “Qui in Svezia utilizziamo principalmente il modulo PROFINET o Modbus® di Schneider Electric. Negli Stati Uniti e in Canada, tuttavia, la linea di sega a nastro può essere fornita con il modulo EtherNet/IP o il modulo DeviceNet® sul CPX", afferma Ljung, descrivendo l'elevata flessibilità delle unità di valvole con funzioni integrate Festo. Il montaggio del quadro elettrico non è necessario con CPX/VTSA, a causa dell'elevata protezione IP65. Grazie a questo e alla tecnologia fieldbus, i tempi di installazione e messa in servizio sono ridotti del 65%. C'è meno necessità di cablaggio, poiché ci sono l'80% in meno di punti di connessione. "Oltre a questo, per noi è importante che Festo sia il nostro partner nella tecnologia dell'automazione da oltre 10 anni, e che i suoi esperti di automazione siano sempre a disposizione con assistenza e consulenza, in tutto il mondo", afferma Ljung.

 

Collaborazione di successo

USNR – conosciuta in Svezia fino a poco tempo fa con il marchio Söderhamn Eriksson – è partner di lunga data di Norra Timber. USNR è un gruppo aziendale americano, leader mondiale nelle macchine per la lavorazione del legno. Con l'integrazione di Söderhamn Eriksson, gli americani hanno guadagnato una solida posizione nel nord Europa, allo stesso tempo hanno conquistato un leader tecnologico nella lavorazione del legno, poiché gli svedesi sono da tempo un nome mondiale nel settore per velocità, produttività e automazione flessibile.

“Siamo stati molto contenti che USNR abbia installato la nuova linea in due settimane, ciò ha significato che siamo stati in grado di tornare a lavorare a pieno regime dopo quattro settimane. Avevamo pianificato più di sei settimane di inattività", riferisce il Project Manager Fredriksson di Norra Timber. Il tempo di messa in servizio più breve è stato reso possibile dal design modulare della linea di seghe a nastro. Riduttori, giratronchi, linee di trasporto e unità di sega a nastro sono unità indipendenti, le quali vengono assemblate nei capannoni di montaggio della filiale svedese di USNR, a Söderhamn, con tutta la loro tecnologia di automazione, prima di essere installate come moduli completi nello stabilimento di Norra Timber

 

www.norratimber.com

www.usnr.com

www.festo.com/cpx

Festo è un attore globale e un'azienda indipendente a conduzione familiare con sede a Esslingen am Neckar, in Germania. Fin dagli inizi Festo ha stabilito degli standard nella tecnologia dell'automazione industriale e nella formazione tecnica, contribuendo così allo sviluppo sostenibile dell'ambiente, dell'economia e della società. Prodotti e servizi sono disponibili in 176 paesi del mondo. L'azienda, infatti, fornisce tecnologia di automazione pneumatica ed elettrica a 300.000 clienti di automazione di fabbrica e di processo in oltre 35 industrie. Il settore LifeTech con la tecnologia medica e l'automazione di laboratorio sta diventando sempre più importante. Con circa 20.600 dipendenti in oltre 250 filiali in circa 60 paesi in tutto il mondo, Festo ha realizzato un fatturato di circa 3,65 miliardi di euro nel 2023. Ogni anno circa il 7% di questo fatturato viene investito in ricerca e sviluppo, mentre l'1,5 % del fatturato è investito nella formazione di base e di perfezionamento. Festo Didactic SE è un fornitore leader di formazione e formazione tecnica e offre ai suoi clienti in tutto il mondo soluzioni complete di apprendimento digitale e fisico in ambiente industriale.

© Festo SE & Co. KG
Sawmill
Nel mezzo dei boschi svedesi: la segheria Sävar Såg, di proprietà del fornitore svedese di legname Norra Timber.
© Festo SE & Co. KG
Sega a nastro linea 1
Uno per uno: man mano che i tronchi passano attraverso ciascuna stazione del sistema modulare, la distanza tra loro si riduce.
© Festo SE & Co. KG
Sega a nastro linea 2
Estremamente robusto: le unità di valvole CPX/VTSA, con diversi moduli bus di campo, da PROFINET a EtherNet/IP e da Modbus® a DeviceNet.
© Festo SE & Co. KG
Sega a nastro linea 3
Trasporto, bloccaggio, centraggio: i cilindri a norma DNC e ADN possono gestire polvere e trucioli di legno.

Persona di contatto globale

Download

Condividi comunicato stampa