This content was translated automatically.

Afbeelding
Eigenaar
Festo SE & Co. KG
ID: 5247

Open automatisering voor het AI-tijdperk met Festo AX Controls

Platform voor realtime besturing, motion control, AI en cloudintegratie voor de productie van morgen
Met Festo AX Controls biedt Festo een open realtime-automatiseringsplatform dat klassieke besturingstechniek combineert met moderne softwaretechnologieën en bedrijven meer flexibiliteit, efficiëntie en toekomstbestendigheid biedt. Dit platform laat zien hoe open ecosystemen een doorslaggevende concurrentiefactor worden voor machine- en installatiebouwers.

Festo AX Controls combineert besturing, motion control, visualisatie en cloud-integratie in één gemeenschappelijke architectuur. Het platform ondersteunt zowel PLC-programmering volgens IEC 61131-3 als hogere programmeertalen zoals Python en brengt automatisering, data-analyse en AI-toepassingen samen.

Een open ecosysteem verbreedt de horizon

Een essentieel kenmerk van Festo AX Controls is het open ecosysteem. Functies kunnen worden uitgebreid met apps van Festo, applicaties uit de PLCnext Store en oplossingen van derde partijen. Dankzij de ondersteuning van talrijke communicatiestandaarden is bovendien een naadloze integratie in bestaande machine- en productieomgevingen mogelijk.

De technologische basis wordt gevormd door de PLCnext Technology van Phoenix Contact. Samen met partners ontstaat zo een open automatiseringsecosysteem. Dit ecosysteem verbindt besturingstechniek, motion control en robotica, maar ook onderwerpen als cloudintegratie, AI en softwareontwikkeling.

Meerwaarde voor klanten en gebruikers

Klanten profiteren van de lagere complexiteit en de snellere implementatie van machineontwikkelingen, omdat ze verschillende programmeertalen, apps en communicatiestandaarden op één enkel platform kunnen combineren. De open aanpak voorkomt vendor lock-in en maakt tegelijkertijd het gebruik van open-source-technologieën mogelijk.

Een project uit de voedingsmiddelenindustrie laat zien hoe deze aanpak in de praktijk werkt. Daar worden beeldverwerking, motion control, mens-machine-interface en cloudverbinding samengebracht op de high-performance edge-controller CEPE. Terwijl de motion control via CODESYS verloopt, zorgt een Python-toepassing voor de beeldverwerking en gegevensanalyse.

Hoge prestaties voor veeleisende motion-toepassingen

Ook bij complexe motion-control-taken overtuigt het platform. In een klantproject in de druk- en verpakkingsindustrie bestuurt de CEPE meer dan 60 gesynchroniseerde assen met cyclustijden in het lagere millisecondenbereik. Daarmee voldoet Festo AX Controls ook aan de hoge eisen op het gebied van dynamiek, precisie en schaalbaarheid.

Software als motor voor innovatie

Festo AX Controls omvat softwarecomponenten, variërend van besturingssystemen en besturingssoftware tot visualisatietools en tools voor hogere programmeertalen, low-code en engineering. Het portfolio wordt aangevuld met schaalbare hardwareoplossingen, van de compacte besturing CECC-AX en het modulaire steeksysteem CPX-R tot de krachtige Edge Controller CEPE.

„Software biedt zowel voor ons als fabrikant van automatiseringsoplossingen als voor onze klanten in de machine- en installatiebouw een enorm innovatiepotentieel”, legt Dr. Wolfgang Sperling, hoofd van de Business Unit Electric Automation bij Festo, uit. „Festo AX Controls maakt een snellere en eenvoudigere integratie van verschillende automatiseringscomponenten mogelijk en versnelt de engineering, inbedrijfstelling en programmering van machines en installaties.“

Festo op de SPS in Neurenberg: hal 9, stand 305

About Festo

Festo is a global player and an independent family-owned company with headquarters in Esslingen am Neckar, Germany. Festo has set standards in industrial automation technology and technical education ever since its establishment, thereby making a contribution to sustainable development of the environment, the economy and society. The company supplies pneumatic and electrical automation technology to 300,000 customers of factory and process automation in over 35 industries. Digitalization, AI and the LifeTech sector with medical technology and laboratory automation are becoming increasingly important. The products and services are available in 176 countries. With about 20,600 employees in over 250 branch offices in around 60 countries worldwide, Festo achieved a turnover of around €3.33 billion in 2025. More than 8% of this turnover is invested in research and development. In this learning company, 1.5 % of turnover is invested in basic and further training. Festo Didactic SE is a leading provider of technical education and training and offers its customers worldwide comprehensive digital and physical learning solutions in the industrial environment.

Edge-controller CEPE
Dankzij de open architectuur en de hoge rekenkracht is het systeem zowel geschikt voor klassieke automatiseringstaken als voor data-intensieve en AI-gestuurde toepassingen.
Compacte besturing CECC-AX
Deze combineert PLC-programmering met Python en maakt zo een flexibele implementatie van verschillende functies mogelijk binnen een zeer compacte inbouwruimte.
Dr. Wolfgang Sperling, hoofd van de Business Unit Electric Automation
„Festo AX Controls maakt een snellere en eenvoudigere integratie van verschillende automatiseringscomponenten mogelijk en versnelt de engineering, inbedrijfstelling en programmering van machines en installaties.“