2024/02/20
|
België, Ierland, Nederland, Groot-Brittannië
Mondelez kiest voor elektrische aandrijvingen
In een nieuwe installatie voor het mixen van chocolade paaseitjes heeft Mondelez in Herentals resoluut voor ...
Persbericht lezen
In een nieuwe installatie voor het mixen van chocolade paaseitjes heeft Mondelez in Herentals resoluut voor elektrische aandrijvingen gekozen. De belangrijkste redenen hiervoor zijn een lager energieverbruik, een hogere veiligheid en meer flexibiliteit in het aansturen van snelheden en posities. Een ingenieus systeem van transportbanden zorgt ervoor dat iedereen bij Pasen een leuke mix van smaken in zijn pakje met chocolade eitjes vindt.
Mondelez NL 3
Dankzij keuze voor elektrische aandrijvingen kunnen smakenmixen probleemloos variëren.
Mondelez_Image 2
Dual Festo ELGA timing belt shafts and ESBF electric cylinders direct the filling conveyor in the correct direction to fill the pallet bins evenly.
Mondelez NL 1
Bob Aerts (Engineering Mondelez) samen met Johan De Pauw (Sales Engineer Festo) bij het nieuwe vulsysteem
© Festo SE & Co. KG
2024/05/06
|
Wereldwijd, Duitsland
A real modular DNA factory
Seeds are the new gold. Why is that? Plant-based foods can feed an ever-growing world population. But climate ...
Persbericht lezen
Seeds are the new gold. Why is that? Plant-based foods can feed an ever-growing world population. But climate change, pests and diseases threaten plant breeding. To help develop resistant seeds and make them available to agriculture, plant breeders need vast amounts of DNA. That is precisely why Synchron Lab has developed the "DNA factory", which is automated with handling gantries, electric axes, pneumatic grippers and sensors from Festo.
2023/10/11
|
België, Ierland, Nederland, Groot-Brittannië
De nieuwe CMMT-ST-MP van Festo
Machinebouwers hoeven dankzij de CMMT-ST-MP van Festo niet langer te kiezen tussen een stappenmotor- of ...
Persbericht lezen
Machinebouwers hoeven dankzij de CMMT-ST-MP van Festo niet langer te kiezen tussen een stappenmotor- of servomotorregelaar. Deze nieuwe, ‘extra lage-spanning’, servoregelaar is namelijk geschikt voor  positioneertoepassingen zowel in gesloten  in open regelkring (m.a.w. met of zonder encoder). Omdat servomotorregelaars voorheen alleen closed-loop werden gebruikt, wordt hiermee het gat tussen stappenmotor- en servomotorbesturingen ...
CMMT-ST
Stappen- of servomotorregelaar? De nieuwe CMMT-ST-MP van Festo biedt het beste van beide werelden.
Gearbox SMS image 4
SMS communiceert via IO-Link en is een ‘van de plank’ product
2023/07/20
|
België, Nederland
Druivencontrole versneld door vision, AI en SMS
Karsten Europe verzorgt de distributie van druiven uit Afrika en controleert de kwaliteit van dit kwetsbare ...
Persbericht lezen
Karsten Europe verzorgt de distributie van druiven uit Afrika en controleert de kwaliteit van dit kwetsbare product sinds kort volledig automatisch via een vision/AI-systeem van Gearbox. Naast geavanceerde hard- en software bevindt zich in het hart van deze machine ook de Simplified Motion Series van Festo waarmee producten die niet voldoen aan de ingestelde kwaliteitsstaandaarden beheerst naar een parallelbaan worden geduwd. Gearbox koos bewust voor ...
Gearbox SMS image 3
De tijdspanne tussen beoordeling door de AI en de beslissing goed- of afkeur, slechts 0,3 seconde.