© Festo SE & Co. KG
Molgen - Pipetteren
Kleinste pipetteervolumes: met de pipetteerkop verdeelt de tweede robotarm vloeistoffen op een microtiterplaat.  
© Festo SE & Co. KG
MolGen - Monsterflesje openen
De eerste robotarm pakt bij de eerste werkstap een monsterflesje bij het deksel op met een elektrische grijper en beweegt het naar een positie waarin het deksel wordt verwijderd.
© Festo SE & Co. KG
MolGen - Monsterflesje grijpen
De eerste robotarm pakt bij de eerste werkstap een monsterflesje bij het deksel op met een elektrische grijper en beweegt het naar een positie waarin het deksel wordt verwijderd.
© Festo SE & Co. KG
MolGen - PurePrep TTR
Hoge verwerkingscapaciteit: de installatie PurePrep TT prepareert volledig automatisch 320 patiëntmonsters per uur voor PCR-tests. Ook aan boord is de laboratoriumspecifieke automatiseringstechniek van Festo.
Dutch translation unavailable for The New Festo Solution for DeltaV DCS Expands Integration Options and Productivity.
Fast MDx 4
Fully automated tests: a separate Festo handling system uses the EHPS-16 electric gripper to transport and position the microwell plate between the individual processing steps.
Fast MDx 3
The automated pipetting system, consisting of the DHOE pipetting head and the DHAO disposable syringe ejector from Festo, can accurately dispense volumes in the range of 10 µl.
Fast MDx 2
High throughput: two Festo 3D gantries with pipetting and transport units ensure a fully automated sequence of molecular diagnostic tests in the Fast MDx.
Fast MDx 1
Richard Lewis, founder and CEO of Fast MDx.