ELGD Toothed Belt
© Festo SE & Co. KG
2024/11/08
|
Wereldwijd
Precise and dynamic
Innovative guide technology, high rigidity and guide load capacity for more load in the same installation space ...
Persbericht lezen
Innovative guide technology, high rigidity and guide load capacity for more load in the same installation space - these are the features of the new ELGD axis family from Festo. In addition, powerful drive elements offer high feed forces and accelerations for shorter cycle times, a long service life and less downtime. A stainless steel cover strip is friction-free on the outside and does not allow any particles to form there. This makes the drives in ...
© Festo SE & Co. KG
Electrolyzer for green hydrogen
View inside an electrolyzer with control cabinet that controls the automated process valve units
2024/10/16
|
België, Nederland
De techniek achter RIF010: Geen golf te hoog
In tien jaar tijd is in hartje Rotterdam Rif010 gerealiseerd. De eerste urban surfpool ter wereld waar zowel ...
Persbericht lezen
In tien jaar tijd is in hartje Rotterdam Rif010 gerealiseerd. De eerste urban surfpool ter wereld waar zowel beginnende als gevorderde surfers op kunstmatig opgewekte golven hun kunsten kunnen vertonen aan toegestroomde voorbijgangers. Het technisch hart van deze golven bevindt zich in een aparte ruimte onder een terras en omvat acht golfslagkamers die verschillende golven kunnen genereren. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van acht grote blowers met een ...
Rif010 image 4
Het technische concept is ontwikkeld door Hellebrekers, een system integrator die veel met Festo werkt.
Rif010 image 3
RIF010 is populair vanwege de unieke locatie, midden in het centrum van Rotterdam
Rif010 image 2
De servomotoren van Festo zijn te vinden in de technische ruimte onder de surfpool.
Rif010 image 1
Omdat de golven altijd dezelfde hoogte hebben, zijn de omstandigheden voor surfers ideaal.
© Festo SE & Co. KG
2024/10/23
|
Wereldwijd
Automation for green hydrogen
Generating energy sustainably is one of the great challenges of our time - and green hydrogen is a building ...
Persbericht lezen
Generating energy sustainably is one of the great challenges of our time - and green hydrogen is a building block of the solution. Hydrogen will play a key role in the future energy landscape and in the decarbonization of energy-intensive industries. Festo offers comprehensive automation solutions along the entire hydrogen value chain - on show at Hydrogen Expo in Hamburg from October 23 to 24, 2024 (booth 1I20, hall A1).
Dutch translation unavailable for Electric Automation – von der Idee zur laufenden Maschine.