© Festo SE & Co. KG
Tubing PUN-H-F with push-in fitting NPQR
On the safe side: The combination of the tubing PUN-H-F and the stainless-steel push-in fitting NPQR from Festo guarantees compliance with food safety requirements for manufacturers of food and packaging machines.
© Festo SE & Co. KG
Tubing PUN-H-F
Tubing PUN-H-F: For highly versatile use in food applications, the “natural” colour variant can also be used in applications with gaseous oxygen.
© Festo SE & Co. KG
Screenshot GUI of pressure and vacuum generator PGVA
Simple: with a PC and the GUI software, the necessary parameters can be transferred via the COM or Ethernet port.
© Festo SE & Co. KG
PGVA druk- en vacuümgenerator, binnenaanzicht
Geïntegreerd: compressor, filtersysteem, reservoirs en elektronische druk/vacuümregeling met proportionele regelaar.
© Festo SE & Co. KG
PGVA druk- en vacuümgenerator
De decentrale druk- en vacuümgenerator PGVA van Festo is de compacte totaaloplossing voor de laboratorium automatisering: hij integreert een compressor, luchtbehandeling inclusief filtersysteem, bufferopslag en elektronische druk- en...
Frugalpac 3
De unieke lijm- en bevochtingsoplossing helpt Frugalpac om de gewenste cyclustijden van 630 flessen per uur te halen door in batches van acht flessen tegelijk te lijmen.
© Festo SE & Co. KG
Frugalpac 2
De automatiseringscel voor Frugal Bottle werd ontworpen door PCE Automation met behulp van Festo’s Handling Guide Online (HGO) voor snellere ontwerp- en leveringstijden.