2024/02/20
|
België, Ierland, Nederland, Groot-Brittannië
Mondelez kiest voor elektrische aandrijvingen
In een nieuwe installatie voor het mixen van chocolade paaseitjes heeft Mondelez in Herentals resoluut voor ...
Persbericht lezen
In een nieuwe installatie voor het mixen van chocolade paaseitjes heeft Mondelez in Herentals resoluut voor elektrische aandrijvingen gekozen. De belangrijkste redenen hiervoor zijn een lager energieverbruik, een hogere veiligheid en meer flexibiliteit in het aansturen van snelheden en posities. Een ingenieus systeem van transportbanden zorgt ervoor dat iedereen bij Pasen een leuke mix van smaken in zijn pakje met chocolade eitjes vindt.
Mondelez NL 3
Dankzij keuze voor elektrische aandrijvingen kunnen smakenmixen probleemloos variëren.
Mondelez_Image 2
Dual Festo ELGA timing belt shafts and ESBF electric cylinders direct the filling conveyor in the correct direction to fill the pallet bins evenly.
Mondelez NL 1
Bob Aerts (Engineering Mondelez) samen met Johan De Pauw (Sales Engineer Festo) bij het nieuwe vulsysteem
© Festo SE & Co. KG
2024/02/15
|
Wereldwijd
Moving loads at the tip of two fingers
Ergonomics improves efficiency thanks to a servo-pneumatic balancer that enables employees in assembly and ...
Persbericht lezen
Ergonomics improves efficiency thanks to a servo-pneumatic balancer that enables employees in assembly and logistics to lift and move loads effortlessly, using just two fingers. At the heart of the balancer is the powerful and reliable drive solution YHBP from Festo with automatic weight detection and safety Performance Level d – perfect for the automotive and packaging industries.
© Festo SE & Co. KG
2024/04/24
|
Wereldwijd
Pneumatics Makes a Technological Leap with Piezo
Controlled Pneumatics is the revolutionary compressed air technology from Festo that is opening up new ...
Persbericht lezen
Controlled Pneumatics is the revolutionary compressed air technology from Festo that is opening up new perspectives for pneumatics. Thanks to this technology, the pressure control of the compact proportional valve terminal VTEP is extremely sensitive, down to less than 1 mbar. This is perfect for applications such as wafer polishing or patch clamping in life science. In addition, Controlled Pneumatics uses high-precision piezo valves to reduce ...
© Festo SE & Co. KG
VTEP - use in patch clamping
With the VTEP, it is possible to implement applications such as patch clamping human cells using pressure and vacuum.
© Festo SE & Co. KG
VTEP - use in battery production
The VTEP is suitable for the web control of battery foils, for example.
© Festo SE & Co. KG
VTEP - use in photolithography
Valves such as the VTEP are also used as pilot valves for media valves. In photolithography, for example, a light-resistant layer has to be precisely applied to wafers. A suck-back function ensures that no excess paint escapes.