2020/05/12

Festo Motion Terminal VTEM 1

Game changer in automation: the Festo Motion Terminal. Thanks to fast activation of new functions via apps, machine developers can create a basic machine type and then, depending on which apps are selected, equip it with different functions and features as per the customer’s requirements.

Zdjęcie (w jakości na stronę internetową)

Festo 数字控制终端VTEM,引领气动技术的数字化时代。
© Festo SE & Co. KG

Zdjęcie (w jakości do druku)