A forma mais rápida de ter válvulas de processo e atuadores de um quarto de volta
Os configuradores para as válvulas de processo e para os atuadores de um quarto de volta da Festo facilitam a descoberta da solução ótima por parte dos planeadores do sistema. Selecione alguns parâmetros e os configuradores irão sugerir as combinações adequadas, tornando a engenharia da indústria de processos rápida, confiável e fácil através de soluções coordenadas e prontas a instalar.
Os configuradores das válvulas de borboleta (KVZA), das válvulas de esfera (KVZB) e dos atuadores de um quarto de volta (KDFP) simplificam muito os processos de engenharia e de aquisição. As ferramentas garantem a gestão de projetos bem sucedida ao considerar todos os fatores: desde a pesquisa de produtos inicial, a configuração, o dimensionamento e a documentação até à encomenda e à entrega da válvula de processos ou do atuador de um quarto de volta pronto a instalar – tudo combinado nas ferramentas, incluindo os pedidos específicos do cliente.
Todos os componentes, como as válvulas de borboleta, as válvulas de esfera, os atuadores de um quarto de volta, as válvulas piloto e as caixas de contacto de fim de curso, os posicionadores, os conjuntos adaptadores e as manivelas, vêm todos de uma única fonte e são combinados e pré-instalados. A partir da combinação acionada manualmente, da unidade com válvula piloto e da caixa de contacto de fim de curso, até à unidade com posicionador, pode receber uma solução completa dependente dos requisitos. O utilizar elege apenas os parâmetros requeridos no menu de introdução e o configurador sugere as soluções corretas. Em alternativa, também é possível selecionar o atuador simples sem válvula de processo para a automatização de válvulas de processo existentes.
ID da encomenda e download do CAD incluídos
Em conjunto com a solução proposta, o configurador gera uma ID de encomenda para a combinação complete, que pode ser utilizada para fazer encomendas no futuro. Também existem vantagens relativamente à documentação, porque os dados CAD da unidade configurada completa podem ser transferidos. A informação imediata sobre o preço e o tempo de entrega tornam a encomenda muito mais fácil de realizar.
Avanços na digitalização
Com os configuradores online, a Festo inova na digitalização e dá suporte aos clientes conforme estes entram na era da Indústria 4.0. Como especialista em automatização, a Festo combina o vasto conhecimento em aplicações industriais com os desenvolvimentos mais recentes na tecnologia de informação para realizar aplicações online destinadas à prática da automatização industrial.
A Festo também utiliza a comunicação digital para apoiar os clientes na Digital Customer Journey. Esta jornada digital orienta os utilizadores de maneira segura e compreensiva pelo portfólio da Festo, desde a obtenção da informação e da configuração, até à encomenda e à entrega e ao comissionamento e manutenção, ou mesmo pela oferta da formação técnica por parte da Festo Didactic.
Festo is a global player and an independent family-owned company with headquarters in Esslingen am Neckar, Germany. Festo has set standards in industrial automation technology and technical education ever since its establishment, thereby making a contribution to sustainable development of the environment, the economy and society. The company supplies pneumatic and electrical automation technology to 300,000 customers of factory and process automation in over 35 industries. Digitalization, AI and the LifeTech sector with medical technology and laboratory automation are becoming increasingly important. The products and services are available in 176 countries. With about 20,600 employees in over 250 branch offices in around 60 countries worldwide, Festo achieved a turnover of around €3.45 billion in 2024. More than 8% of this turnover is invested in research and development. In this learning company, 1.5 % of turnover is invested in basic and further training. Festo Didactic SE is a leading provider of technical education and training and offers its customers worldwide comprehensive digital and physical learning solutions in the industrial environment.