This content was translated automatically.
当机器人实现智能抓取时,关键在于末端执行器
从抓取器到集成式机械臂末端解决方案
Festo 已从零部件供应商转型为集成式机械臂末端解决方案提供商,为用户提供从选型、设计、集成到调试的全流程支持。
标准化的接口、工程设计工具和软件模块简化了与不同制造商机器人系统的集成。这样可以减少工程设计、集成和调试的工作量,使机器人应用的实施更加快捷、简便。
软件与人工智能让抓取操作更智能
借助软件和人工智能,Festo 正持续推进末端执行器的研发。机器人不仅应能够可靠地抓取,还应越来越能够自主识别需要抓取的对象、位置以及抓取方式。
“视觉引导运动”(VGM)便是其中一例。该技术将智能图像处理与精准路径控制相结合。系统能够定位位置和朝向各异的零部件,随后通过客户预设的程序对其进行加工(例如粘合或拧紧),或将其抓取并输送至下一工位。 这既减少了机械调整和工程设计工作量,同时也提高了工艺可靠性和生产效率。
对于未知或不断变化的物体,Festo 凭借GripperAI更进一步:这款基于人工智能的软件可协助机器人识别物体,并推导出合适的抓取点和抓取策略。因此,抓取过程能够更灵活地应对不同的物体。 与此同时,新应用的编程工作量也随之减少。
不仅食用蘑菇触手可及
“蘑菇采收单元”生动展示了人工智能与智能自动化在实践中的协同作用。该解决方案融合了图像处理、运动控制及机械手技术,用于对压力敏感的食用蘑菇进行自动化采收。 借助人工智能支持的图像处理技术,该系统能够识别和评估蘑菇,并确定最佳采收时机。高精度门式系统将抓取器精确定位在目标物体上方。随后,通过旋转腕轴和轻柔的抓取技术,可实现无损伤采收。
适用于各行各业的机器人末端执行器
自动化蘑菇采收仅是现代机械臂末端执行器技术应用潜力的一个例子。Festo的抓取和真空解决方案已广泛应用于众多行业,例如汽车工业、电子制造、包装技术、食品工业、实验室自动化以及机床领域。
无论工件是易碎、沉重、微小、形状不规则还是位置各异——不同的工件需要不同的抓取原理——而Festo的机械臂末端执行器解决方案正是为此而设计。
Festo 参展 SPS 展会:9 号展厅 305 号展位
费斯托 (Festo)是一家全球性的独立的家族企业,总部位于德国埃斯林根。自成立以来,Festo在工业自动化技术和技术教育方面制定标准,从而为环境、经济和社会的可持续发展做出贡献。公司为超过35个行业的30万家工厂和过程自动化客户提供气动和电驱动自动化技术解决方案,其中生命科学和实验室自动化业务受到越来越多的关注。Festo产品和服务遍布176个国家。2025年,费斯托在全球61个国家的250多个分支机构拥有约20600名员工,实现销售额33.3亿欧元。每年约8%的销售额用于研发。在这家学习型企业,1.5%的销售额用于基础和进一步培训。Festo 教学培训 (Didactic SE) 是全球领先的技术教育和培训供应商,为全球客户提供工业环境中全面的数字化和常规学习解决方案。