Peter Potters, Productmanager bij Festo, legt uit hoe kunstmatige intelligentie (AI) een positieve impact heeft op machinebesturing. Read press release Image Festo SE & Co. KG 2025/10/28 | Belgium Netherlands Voorspelbaarheid: De troef van AI voor ... Peter Potters, Productmanager bij Festo, legt uit hoe kunstmatige intelligentie (AI) een positieve ... Read press release
Festo’s AX Smartenance software is improving the maintenance of seven Herrenknecht tunnel boring machines, which are being used to construct the High Speed Two (HS2) rail link between London and the Midlands. Read press release Image Festo S.E. & Co. KG 2025/09/01 | Belgium Ireland Netherlands United Kingdom Festo AX Smartenance software improves maintenance ... Festo’s AX Smartenance software is improving the maintenance of seven Herrenknecht tunnel boring ... Read press release
Als je als leverancier wilt ontzorgen, van a tot z, hoe fijn is het dan als er een interface is die de producten van verschillende fabrikanten met elkaar laat communiceren? In dit geval de servo-oplossingen van Festo met de cobots van Universal Robots. Olmia Robotics is die leverancier, die het ontzorgen tot hoofddoel heeft gemaakt. Read press release Image Festo S.E. & Co. KG 2025/06/23 | Belgium Netherlands Componenten integreren in cobotprogrammatuur Als je als leverancier wilt ontzorgen, van a tot z, hoe fijn is het dan als er een interface is die ... Read press release
Rozen stekken met behulp van een robot is al langer mogelijk. Maar John van de Ven, oprichter van Aventec, tilt de techniek naar een hoger niveau. Met Festo als partner implementeert hij de nieuwste technieken en innovaties. En het VTUX ventieleiland is hier precies goed voor. Read press release Image Festo S.E. & Co. KG 2025/02/27 | Belgium Netherlands Vermeerdering rozetplanten automatiseren met ... Rozen stekken met behulp van een robot is al langer mogelijk. Maar John van de Ven, oprichter van ... Read press release
Innovative guide technology, high rigidity and guide load capacity for more load in the same installation space - these are the features of the new ELGD axis family from Festo. In addition, powerful drive elements offer high feed forces and accelerations for shorter cycle times and a long service life. A stainless steel cover strip is friction-free on the outside and does not allow any particles to form there. This makes the drives in the axis family ideal for use in cleanrooms. Read press release Image Festo SE & Co. KG 11/24/2025 | Global Precise and dynamic Innovative guide technology, high rigidity and guide load capacity for more load in the same ... Read press release
Festo is now making it even easier for its users: the proven advantages and all the useful functions of the classic valve terminals CPV, MPA-L/S and VTUG are now available under the umbrella of the convertible valve terminal VTUX. In addition, the AP-I and AP-A communication system creates the ideal platform for digitalized production. This provides flexibility, enables open architectures and the seamless integration of electrical and pneumatic automation. Read press release Image Festo SE & Co. KG 11/24/2025 | Global Many functions under one roof Festo is now making it even easier for its users: the proven advantages and all the useful functions ... Read press release
Long and complex engineering, programming and commissioning phases slow down many companies. With Festo AX Controls, Festo presents a real-time automation platform that addresses precisely this issue. It combines control, motion, AI, data integration and predictive maintenance in a flexible, scalable solution - perfectly tailored to the requirements of modern industry. Read press release Image Festo S.E. & Co. KG 11/24/2025 | Global Festo AX Controls brings fresh impetus to ... Long and complex engineering, programming and commissioning phases slow down many companies. With ... Read press release
Today, every machine must be analyzable in a standardized way - regardless of manufacturer or control system. Festo offers a broad portfolio of software and digital services for this purpose: from hardware-independent applications to device-related functions and apps through to digital twins. Read press release Image Festo SE & Co. KG 11/24/2025 | Global Rethinking digitalization Today, every machine must be analyzable in a standardized way - regardless of manufacturer or ... Read press release
11/23/2025 | Global SPS 2025 The automation trade fair in Nuremberg Press Releases (5) Images (9) View press kit Image Arturo Rivas
11/23/2025 | Global United Kingdom Productronica 2025 World's leading trade fair for the development and production of electronics Press Releases (5) Images (9) View press kit Image Sebastian Resch Photography
11/16/2025 | Global Compamed 2025 Compamed is the leading exhibition for high-tech solutions in the medical technology sector. Press Releases (4) Images (17) View press kit Image Messe Duesseldorf
2025/09/12 | Global Drinktec World’s Leading Trade Fair for the Beverage and Liquid Food Industry. Press Releases (4) Images (8) View press kit Image Festo SE & Co. KG