Van moderne productie tot schoon water en hernieuwbare energie: Festo stimuleert uitmuntendheid in het beroepsonderwijs en de dialoog tussen het onderwijs en de industrie om de vakmensen van morgen op te leiden. Persbericht lezen Afbeelding Festo SE & Co. KG 2026/09/17 | Wereldwijd Festo op de WorldSkills in Shanghai Van moderne productie tot schoon water en hernieuwbare energie: Festo stimuleert uitmuntendheid in ... Persbericht lezen
Twee wereldspelers, één gezamenlijk succesverhaal: ook in 2026 is Festo voor Bosch de voorkeursleverancier voor automatiseringsproducten op het gebied van 'pneumatische componenten'. Daarmee is Festo ook het eerste aanspreekpunt voor nieuwe machine- en installatieprojecten. Sinds 2015 vertrouwt Bosch al voor het elfde jaar op rij op Festo. Persbericht lezen Afbeelding Festo SE & Co. KG 2026/07/17 | Wereldwijd Festo opnieuw Preferred Supplier van Bosch Twee wereldspelers, één gezamenlijk succesverhaal: ook in 2026 is Festo voor Bosch de ... Persbericht lezen
Ontgassen en afdichten zijn kernprocessen bij de productie van batterijcellen die direct volgen op het eerste contact van de batterijcellen met elektrische spanning. De batterijcellen worden doorboord met lansen en het vormgas dat tijdens het contact ontstaat, wordt afgezogen. Voor het hanteren en doorboren van de batterijcellen worden pneumatische en elektrische aandrijvingen van Festo gebruikt. Persbericht lezen Afbeelding Festo SE & Co. KG 2026/06/01 | Wereldwijd Betrouwbaar ontgassen bij de productie van ... Ontgassen en afdichten zijn kernprocessen bij de productie van batterijcellen die direct volgen op ... Persbericht lezen
The manual dismantling of end-of-life batteries in electric vehicles is now a thing of the past: Liebherr has developed a system that automatically removes the battery cover screws - regardless of whether they are attached horizontally or vertically to the battery housing. The CMAD servo-pneumatic position controller from Festo, which makes position-independent unscrewing possible in the first place, plays a major role in this automation solution. Persbericht lezen Afbeelding Festo SE & Co. KG 2026/05/29 | Wereldwijd Automated dismantling of electric batteries The manual dismantling of end-of-life batteries in electric vehicles is now a thing of the past ... Persbericht lezen
2026/05/29 | Wereldwijd De batterijbeurs Europa 2026 Bezoek Festo op de beurs in Stuttgart in hal 3 op stand E10 Persberichten (4) Afbeeldingen (16) Persmap bekijken Afbeelding Festo SE & Co. KG
2026/04/24 | Wereldwijd Interpack 2026 7. tot 13 mei 2026, Messe Düsseldorf Persberichten (7) Afbeeldingen (16) Persmap bekijken Afbeelding Festo SE & Co. KG
2026/04/21 | Wereldwijd Hannover Messe 2026 Automatisering voor een wereld in beweging. Persberichten (6) Afbeeldingen (17) Persmap bekijken Afbeelding Festo SE & Co. KG
2026/03/23 | Wereldwijd LogiMAT 2026 24. - 26 maart 2026, Messe Stuttgart. U bent van harte uitgenodigd om de Festo stand te bezoeken: Hal 3, Stand 3D29. Persberichten (3) Afbeeldingen (5) Persmap bekijken Afbeelding Festo SE & Co. KG