Peter Potters, Productmanager bij Festo, legt uit hoe kunstmatige intelligentie (AI) een positieve impact heeft op machinebesturing. Read press release Image Festo SE & Co. KG 2025/10/28 | Belgium Netherlands Voorspelbaarheid: De troef van AI voor ... Peter Potters, Productmanager bij Festo, legt uit hoe kunstmatige intelligentie (AI) een positieve ... Read press release
Festo’s AX Smartenance software is improving the maintenance of seven Herrenknecht tunnel boring machines, which are being used to construct the High Speed Two (HS2) rail link between London and the Midlands. Read press release Image Festo S.E. & Co. KG 2025/09/01 | Belgium Ireland Netherlands United Kingdom Festo AX Smartenance software improves maintenance ... Festo’s AX Smartenance software is improving the maintenance of seven Herrenknecht tunnel boring ... Read press release
Als je als leverancier wilt ontzorgen, van a tot z, hoe fijn is het dan als er een interface is die de producten van verschillende fabrikanten met elkaar laat communiceren? In dit geval de servo-oplossingen van Festo met de cobots van Universal Robots. Olmia Robotics is die leverancier, die het ontzorgen tot hoofddoel heeft gemaakt. Read press release Image Festo S.E. & Co. KG 2025/06/23 | Belgium Netherlands Componenten integreren in cobotprogrammatuur Als je als leverancier wilt ontzorgen, van a tot z, hoe fijn is het dan als er een interface is die ... Read press release
Rozen stekken met behulp van een robot is al langer mogelijk. Maar John van de Ven, oprichter van Aventec, tilt de techniek naar een hoger niveau. Met Festo als partner implementeert hij de nieuwste technieken en innovaties. En het VTUX ventieleiland is hier precies goed voor. Read press release Image Festo S.E. & Co. KG 2025/02/27 | Belgium Netherlands Vermeerdering rozetplanten automatiseren met ... Rozen stekken met behulp van een robot is al langer mogelijk. Maar John van de Ven, oprichter van ... Read press release
Bioprocesses are becoming increasingly important for industry, as they represent sustainable alternatives to conventional production processes and enable the manufacture of new products. With BioTech Automation, Festo is presenting an overview of already available components and solutions at Analytica based on selected cultivation processes, which will be demonstrated in three bioreactors: a loop bioreactor, a stainless steel reactor and a benchtop laboratory reactor. Read press release Image Festo SE & Co. KG 02/24/2026 | Global Automation of bioreactors for algae, bacteria and ... Bioprocesses are becoming increasingly important for industry, as they represent sustainable ... Read press release
Compact, custom distribution plates for precise fluid control: Diffusion bonded manifolds enable tailored, contamination-free fluidic solutions through an adhesive-free joining process. The technology complements existing standard components and is aimed especially at applications in medical technology, diagnostics, laboratory automation and food analysis. Read press release Image Festo SE & Co. KG 02/24/2026 | Global Diffusion Bonded Manifolds: Precise Fluidic ... Compact, custom distribution plates for precise fluid control: Diffusion bonded manifolds enable ... Read press release
Innovative guide technology, high rigidity and guide load capacity for more load in the same installation space - these are the features of the new ELGD axis family from Festo. In addition, powerful drive elements offer high feed forces and accelerations for shorter cycle times and a long service life. A stainless steel cover strip is friction-free on the outside and does not allow any particles to form there. This makes the drives in the axis family ideal for use in cleanrooms. Read press release Image Festo SE & Co. KG 11/24/2025 | Global Precise and dynamic Innovative guide technology, high rigidity and guide load capacity for more load in the same ... Read press release
Festo is now making it even easier for its users: the proven advantages and all the useful functions of the classic valve terminals CPV, MPA-L/S and VTUG are now available under the umbrella of the convertible valve terminal VTUX. In addition, the AP-I and AP-A communication system creates the ideal platform for digitalized production. This provides flexibility, enables open architectures and the seamless integration of electrical and pneumatic automation. Read press release Image Festo SE & Co. KG 11/24/2025 | Global Many functions under one roof Festo is now making it even easier for its users: the proven advantages and all the useful functions ... Read press release
02/24/2026 | Global Analytica 2026 Highlights include diffusion bonded manifolds and automation for bioreactors - from laboratory to production Press Releases (2) Images (5) View press kit Image Festo SE & Co. KG
11/23/2025 | Global SPS 2025 The automation trade fair in Nuremberg Press Releases (5) Images (9) View press kit Image Arturo Rivas
11/23/2025 | Global United Kingdom Productronica 2025 World's leading trade fair for the development and production of electronics Press Releases (5) Images (9) View press kit Image Sebastian Resch Photography
11/16/2025 | Global Compamed 2025 Compamed is the leading exhibition for high-tech solutions in the medical technology sector. Press Releases (4) Images (17) View press kit Image Messe Duesseldorf