Treffpunkt Augmented Reality
Eines der Highlights auf der Smart Automation ist eine VR-Tour, bei der industrielle Lösungen mit virtuellen Elementen verschmelzen.
Ein Blick in die Zukunft der Automation.
#innovationoftomorrow – so lautet das Motto von Festo auf der Smart Automation in Wien (15. bis 17. Mai 2018). Neben dem innovativen Motion Terminal, das für eine digitale Revolution in der Pneumatik sorgt, und dem Neusten aus dem Bereich Aus- und Weiterbildung für Industrie 4.0, wird Stand 0338 in Halle A zum Treffpunkt für Bionic und Augmented Reality.
Soft Stop virtuell
Gemeinsam mit dem Kooperationspartner Holo-Light präsentiert Festo interessante Anwendungen der HoloLens. So wird zum Beispiel die Funktion „Soft Stop“ des Motion Terminals mit virtueller Unterstützung zum Erlebnis. Es warten ungewöhnliche Einblicke in ein Piezoventil. Und auch der Servopressen-Baussatz YJKP erhält in verschiedenen Baugrößen gänzlich neue Perspektiven. Dipl.-Ing. Rainer Ostermann: „Das ist erst der Anfang – der Einsatz von Augmented Reality eröffnet spannende Möglichkeiten für hoch automatisierte Maschinen und Anlagen. Ein weiterer Schritt in Richtung Industrie 4.0.“
Ausgezeichnete Bionic
Auf der Smart Automation kann man das Zusammenspiel von Mensch und Maschine selbst spüren, denn der BionicCobot kommt nach Wien. Diese bionische Entwicklung ist dem menschlichen Arm nicht nur in seinem anatomischen Aufbau nachempfunden. Die Gelenkanordnung der sieben Achsen verleiht ihm eine große Beweglichkeit, die vergleichbar ist mit dem menschlichen Arm. Für das Design haben die Entwickler des Bionic Learning Networks von Festo eine weiche und sympathische Formensprache gewählt, die den Menschen zur Zusammenarbeit einlädt. LED-Leuchtringe machen eine einfache Kommunikation bestimmter Zustände des Roboters wie „Aktiv“, „Fehler erkannt“ oder „Kollisionsgefahr“ möglich – so kann der Werker den Roboter intuitiv verstehen. Ein Konzept und ein Produktdesign, das begeistert, das hat auch die Jury des iF Awards hervorgehoben, die den BionicCobot vor Kurzem mit dem iF Gold Award 2018 ausgezeichnet hat.
Maschinensicherheit an Bord
Die beiden bekannten Sicherheitsexperten Thomas Müller und Thomas Weiß vom Technic and Applicationcenter präsentieren am Messestand von Festo die Safety CE-Services und verraten Tipps und Tricks für den Weg zur vorschriftsgemäßen, sicheren Maschine. Das verlangt nach einer ganzheitlichen Betrachtungsweise und nach Lösungen auf Basis unterschiedlichster Technologien, denn Risiken machen an Technologiegrenzen nicht halt. Elektrik, Pneumatik, Hydraulik und Steuerungstechnik – Festo bietet technologie- und herstellerunabhängige Beratung für umfassende Maschinensicherheit.
Pneumatik digital
Auf der Smart Automation in Wien zeigt Festo auch das innovative Motion Terminal, mit dem Pneumatik digital wird. VTEM ist das weltweit erste Ventil, das von Apps gesteuert wird und gleichzeitig eine Vielzahl an Funktionen integriert, für die früher 50 einzelne Komponenten erforderlich waren. Die Apps reduzieren die Komplexität von Anlagen, beschleunigen der Engineering-Prozess und erlauben es, Maschinen über den ganzen Lebenszyklus hinweg flexibel anzupassen – eines der zentralen Features bei Industrie 4.0.
Bereit für Industrie 4.0
Als Gold-Sponsor der österreichischen Berufsmeisterschaften zeigt Festo am Stand von SkillsAustria (Halle A, Stand 0826), wie sich echte Spezialisten auf die Herausforderungen von Industrie 4.0 vorbereiten. Das System MPS 203 I4.0 ist der perfekte Einstieg in IT-Themen und die Vernetzung im Fertigungsumfeld. Mit dem vielseitigen Robotino lernt man den Umgang und das Programmieren mobiler Robotik kennen. Und das CP-Lab ist eine modulare Lern- und Übungslösung, die sich bis zur kompletten Lernfabrik erweitern lässt.
www.festo-services.at/messe
Festo Hauptstand auf der Smart Automation 2018: Halle A, Stand 0338
Festo Didactic am Stand von EuroSkills: Halle A, Stand 0826