Präzise und robust
Weil es im Feld schon mal etwas rauer zugehen kann wie etwa bei Sägespänen in der Möbelherstellung oder gar in der landwirtschaftlichen Automatisierung, muss ein manuelles oder mechanisches Ventil in der Lage sein, Belastungen auszuhalten. Auch in solchen Situationen arbeiten die manuell und mechanisch betätigten Ventilbaureihen VMEF und VHEF zuverlässig. Die Ventile sorgen für punktgenaue Abläufe bei einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis.
Egal ob ein Werkstück, ein Bauteil der Anlage oder eine Person den Mechanismus auslöst, direkter als mit manuellen oder mechanischen Ventilen kann man keinen Prozess steuern. Das Wandeln von Energie, zusätzliche Reaktionszeiten oder lange Leitungen sind bei manuell oder mechanisch betätigen Ventilen nicht notwendig. Der betätigte Stößel steuert das Ventil um und löst den gewünschten Folgeprozess aus.
Beide Ventile gehören zum Kernprogramm von Festo und sind damit immer weltweit verfügbar – egal an welchem Standort rund um den Globus eine Maschine oder Anlage aufgebaut ist.