Precise and robust
The essence of any mechanical switching device is an accurate response. That is exactly why it is designed to respond with precision. And why it can be installed, without backlash, in just a few steps. The manually and mechanically actuated valves from the VHEF and VMEF series from Festo follow precisely these mechanical principles.
Given that the conditions in the field are sometimes quite harsh, for example with sawdust in furniture production, or even in agricultural automation, a manual or mechanical valve must be able to withstand stresses. The manual and mechanically actuated valve series VMEF and VHEF work reliably even in these types of situations. The valves ensure accurate processes and represent extremely good value for money.
Whether the mechanism is triggered by a workpiece, a component or a person, manual or mechanical valves are the most direct way to control a process. They don't need any energy conversion, additional reaction times or long cables. The actuated plunger simply switches the valve and triggers the next step in the process.
Both valves are part of the Festo core product range and are therefore always available worldwide, no matter where in the world a machine or system is installed.
Festo est à la fois un acteur mondial et une entreprise familiale indépendante basée à Esslingen am Neckar en Allemagne. Depuis ses débuts, Festo établit des normes en matière de technologie d'automatisation industrielle et de formation technique, contribuant ainsi au développement durable de l'environnement, de l'économie et de la société. La société fournit une technologie d'automatisation pneumatique et électrique à 300 000 clients d'automatisation d'usine et de processus dans plus de 35 industries. Le secteur LifeTech, avec la technologie médicale et l'automatisation des laboratoires, devient de plus en plus important. Les produits et services sont disponibles dans 176 pays du monde. Dans le monde entier, environ 20 600 employés dans environ 60 pays avec plus de 250 succursales ont généré un chiffre d'affaires d'environ 3,45 milliards d'euros en 2024. Sur ce total, plus de 8 % sont investis chaque année dans la recherche et le développement. Dans l'entreprise apprenante, les mesures de formation et de développement représentent 1,5 % du chiffre d'affaires. Festo Didactic SE est l'un des principaux fournisseurs d'enseignement et de formation techniques et propose à ses clients du monde entier des solutions complètes d'apprentissage numérique et physique dans l'environnement industriel.