Die Festo Gruppe – Life Science Markt
Festo ist gleichzeitig Global Player und unabhängiges Familienunternehmen mit Sitz in Esslingen am Neckar. Das Unternehmen hat sich in über 60 Jahren durch Innovationen und Problemlösungskompetenz sowie mit einem einzigartigen Angebot an industriellen Aus- und Weiterbildungsprogrammen zum Leistungsführer seiner Branche entwickelt. Seit 2004 entwickelt Festo Komponenten und Systemlösungen für Anlagenhersteller, die sich auf die Automatisierung von Laborprozessen und Herstellung von Medizingeräten spezialisiert haben.
Auf Grund der jährlichen zweistelligen Wachstumsrate ist das Geschäftsfeld Life-Tech seit 2015 ein eigener Geschäftsbereich bei Festo und wird kontinuierlich weiter ausgebaut. Da die USA an der Spitze des weltweiten Life Science Markts stehen, entstehen dort auch die meisten branchenrelevanten Innovationen und neuen Technologien. Um frühzeitig an diesen Entwicklungen teilzuhaben, hat Festo Ende 2017 begonnen, ein Entwicklungszentrum in Boston aufzubauen.
Neben Standardkomponenten entwickelt der Geschäftsbereich LifeTech eigene Komponenten mit neuen Technologien speziell für den Life Science Markt. Bei der Entwicklung der maßgeschneiderten Automatisierungslösungen für seine Kunden verfolgt Festo den Ansatz, bereits in der frühesten Planungsphase gemeinsam mit dem Kunden Engineering-Konzepte zu erarbeiten.
Produktangebot für die Laborautomation
Festo entwickelt intelligente, geprüfte Subsysteme zur Automatisierung von Flüssigkeits- und Probenhandhabung.
Im Fokus stehen:
- Zuführen und Identifizieren von Probengefäßen
- Öffnen und Schließen von Probengefäßen
- Zuführen von Flüssigkeiten und Feststoffen
Zum Einsatz kommen sowohl elektrische als auch pneumatische Antriebe mit Motoren, Controllern, Handlingsysteme, sowie Greifer, Sensoren und Kamerasysteme.
Ein Beispiel ist das kompakte Drehgreifmodul EHMD, das sowohl Probenfläschchen greifen als auch drehen kann. Es ist bislang einzigartig auf dem Markt. Problemlos öffnet und schließt es kleinste Probengefäße mit bis zu 15 Milliliter Inhalt.
Neu unter den Dosierköpfen ist der Dosierkopf VTOI. Er ist mit seinen acht Kanälen und einem Rastermaß von 9 mm ideal auf die Befüllung von Mikrotiterplatten in der Laborautomation abgestimmt. Die acht Kanäle werden über nur ein Ventil gleichzeitig angesteuert. Dank dem Ventilansteuer-Modul VAEM geschieht dies schnell und hochpräzise. Denn die zeitliche Auflösung des Ansteuersignals beträgt lediglich 0,2 ms. Ein weiterer Pluspunkt ist die Haltestrom-Absenkung. Diese spart Energie und minimiert zugleich den Wärmeeintrag.
Produktangebot für die Medizintechnik
In der Medizintechnik entwickelt Festo Produkte und Subsysteme für medizintechnische Geräte.
Im Fokus stehen die effiziente Regelung und Steuerung von medizinischen Gasen wie:
- Durchflussregelung mit kleinsten Ventilen für Beatmungs- und Narkosegeräte
- Pneumatische Integrationslösungen für chirurgische Geräte
- Regelung von Fluiden in Dentalstationen
Ein Produkthighlight ist das VYKA, ein mediengetrenntes Magnetventil zum exakten Dispensieren von Flüssigkeiten oder Steuern von Flüssigkeitsströmen in Kanalplatten. Die Medientrennung gewährleistet höchste Ansprüche an Sicherheit und chemische Resistenz. Mit einer Breite von nur 7 mm (NW 1,2 mm) kontrolliert VYKA sehr kleine, auch aggressive Flüssigkeitsmengen (µl, ml) hochpräzise. Die Haltestromabsenkung der ansteckbaren Elektronik VAVE verhindert die Erwärmung empfindlicher Medien. Für höhere Durchflüsse wird das VYKB eingesetzt.
Zuletzt kam das leichte, kompakte Proportional-Magnetventil VPWS mit 6 mm Düse 2021 auf den Markt. Es ist prädestiniert für Anwendungen mit kleinem Bauraum, wenn es beispielsweise darum geht, in Beatmungs- und Anästhesiesystemen Beatmungs-Gase zu mischen. Es eignet sich aber auch für Zahnarztbohrer und andere druckluftbetriebene Operationsinstrumente. Immer dann, wenn Gasströme bis 270 l/min präzise geregelt werden.
Ebenfalls neu ist das Miniaturventil VOVK. Aufgrund seiner geringen Größe von lediglich 5,9 mm Breite und seinem extrem geringen Energieverbrauch eignet es sich bestens dazu, um auf kleinstem Raum viele Schaltventile nebeneinander zu betreiben. Als Anwendungen bieten sich z. B. die In-Vitro-Diagnostik (IVD) für kleine Point-of-Care (POC)-Geräte an. Die Miniaturventile aktivieren den Prozess, der dafür sorgt, dass die Flüssigkeitsreagenzien miteinander reagieren und der Analyse-Prozess startet. Ebenso kann es zur Steuerung des Flüssigkeitsflusses in Dialyse-Geräten eingesetzt werden, um Membranschalter zu betätigen, die die kontaminierten Flüssigkeiten vom System getrennt halten.