Wie sich Wafer effizient, präzise und prozesssicher durch die Halbleiterfertigung bewegen lassen, zeigt Festo auf der SEMICON Europa 2026. Eine vernetzte Demonstrationsanlage bildet den kompletten Workflow vom FOUP über die Wafer-Ausrichtung bis zur Weiterverarbeitung in nasschemischen oder vakuumbasierten Anwendungen ab. Pressemitteilung lesen Bild Festo SE & Co. KG 06.11.2026 | Global Durchgängige Wafer-Handling-Prozesse für mehr ... Wie sich Wafer effizient, präzise und prozesssicher durch die Halbleiterfertigung bewegen lassen ... Pressemitteilung lesen
Mit der Kombination des Elektrozylinders EPRF und des Servomotors EMMH, jeweils in Edelstahl, bietet Festo jetzt eine leistungsstarke elektrische Antriebslösung für die Lebensmittel-, Verpackungs- und Pharmaindustrie. Gemeinsam mit der passenden Motorleitung bilden Motor, Kabel und Antrieb eine vollständig aufeinander abgestimmte Hygienic-Design-Komplettlösung aus einer Hand. Pressemitteilung lesen Bild Festo SE & Co. KG 19.10.2026 | Global Elektrische Komplettlösung im Hygienic Design aus ... Mit der Kombination des Elektrozylinders EPRF und des Servomotors EMMH, jeweils in Edelstahl, bietet ... Pressemitteilung lesen
Wie verändert der Cyber Resilience Act die industrielle Automatisierung? Welche Rolle spielt Künstliche Intelligenz künftig in der Produktion? Und warum werden offene Ökosysteme zum entscheidenden Wettbewerbsfaktor für Maschinen- und Anlagenbauer? Diese Fragen stehen im Mittelpunkt des PLCnext Community Summit 2026, auf dem Festo gemeinsam mit Phoenix Contact und Yaskawa aktuelle Entwicklungen der industriellen Automatisierung vorstellt. Pressemitteilung lesen Bild Festo S.E. & Co. KG 25.09.2026 | Global Festo AX Controls verbindet offene Automatisierung ... Wie verändert der Cyber Resilience Act die industrielle Automatisierung? Welche Rolle spielt ... Pressemitteilung lesen
Für den Bestand an Fahrzeugen mit Elektroantrieben wird bis 2030 weltweit ein jährliches Wachstum von rund 30% prognostiziert. Gleichzeitig wandeln sich die Produktionsprozesse für den elektrifizierten Antriebsstrang. Dominierten im klassischen Automobilbau mit Verbrennungsmotoren bisher halbautomatische Produktionsverfahren, so entwickelt sich die Herstellung von Batteriezellen sowie von Elektromotoren zunehmend zu vollautomatisierten Produktionsprozessen. Festo als führender Hersteller von Automatisierungstechnik hat dafür entlang der... Pressemitteilung lesen Bild Festo SE & Co. KG 29.05.2026 | Global Alles im Griff von Batteriezellen bis ... Für den Bestand an Fahrzeugen mit Elektroantrieben wird bis 2030 weltweit ein jährliches Wachstum ... Pressemitteilung lesen
06.11.2026 | Global Semicon Europa 2026 Die Semicon Europa ist die größte europäische Elektronikplattform, die Branchenführer aus der gesamten Design- und ... Pressemitteilungen (2) Bilder (4) Pressemappen ansehen Bild Festo SE & Co. KG
29.05.2026 | Global The Battery Show Europe 2026 Besuchen Sie Festo auf der Messe Stuttgart in Halle 3 am Stand E10 Pressemitteilungen (4) Bilder (16) Pressemappen ansehen Bild Festo SE & Co. KG
24.04.2026 | Global Interpack 2026 7. bis 13.Mai 2026, Messe Düsseldorf Pressemitteilungen (7) Bilder (16) Pressemappen ansehen Bild Festo SE & Co. KG
23.03.2026 | Global LogiMAT 2026 24. - 26. März 2026. Messe Stuttgart. Sie sind herzlich eingeladen, den Stand von Festo zu besuchen: Halle 3, Stand 3D29 ... Pressemitteilungen (3) Bilder (5) Pressemappen ansehen Bild Festo SE & Co. KG