Alla SEMICON Europa 2026, Festo mostrerà come i wafer possano essere movimentati in modo efficiente, preciso e con la massima affidabilità di processo durante la produzione di semiconduttori. Un impianto dimostrativo interconnesso riproduce l’intero flusso di lavoro, dal FOUP all’allineamento dei wafer fino alla lavorazione successiva in applicazioni chimico-umide o basate sul vuoto. Leggi communicato stampa Immagine Festo SE & Co. KG 2026/11/06 | Globale Processi di movimentazione dei wafer integrati per ... Alla SEMICON Europa 2026, Festo mostrerà come i wafer possano essere movimentati in modo efficiente ... Leggi communicato stampa
Grazie alla combinazione del cilindro elettrico EPRF e del servomotore EMMH, entrambi in acciaio inossidabile, Festo offre ora una soluzione di azionamento elettrico ad alte prestazioni per l’industria alimentare, dell’imballaggio e farmaceutica. Insieme al cavo motore adeguato, il motore, il cavo e l’azionamento formano una soluzione completa in design igienico perfettamente coordinata, fornita da un unico fornitore. Leggi communicato stampa Immagine Festo SE & Co. KG 2026/10/19 | Globale Soluzione elettrica completa in design igienico da ... Grazie alla combinazione del cilindro elettrico EPRF e del servomotore EMMH, entrambi in acciaio ... Leggi communicato stampa
Si prevede che il numero di veicoli a trazione elettrica in tutto il mondo crescerà di circa il 30% all'anno fino al 2030. Allo stesso tempo, i processi di produzione per i propulsori elettrificati stanno cambiando. Mentre i processi di produzione semi-automatici hanno dominato la produzione automobilistica tradizionale con motori a combustione fino ad oggi, la produzione di celle a batteria e motori elettrici si sta sempre più sviluppando in processi di produzione completamente automatizzati. In qualità di produttore leader di tecnologie di... Leggi communicato stampa Immagine Festo SE & Co. KG 2026/05/29 | Globale Tutto sotto controllo, dalle celle della batteria ... Si prevede che il numero di veicoli a trazione elettrica in tutto il mondo crescerà di circa il 30% ... Leggi communicato stampa
Con la macchina per il confezionamento di blister di IWK, la sostenibilità non è solo un'affermazione formale: grazie al materiale di imballaggio riciclabile, al basso consumo energetico, all'alta velocità e all'ergonomia, il sistema di blisteraggio carta-carta CABLIblue 870 si sta dimostrando un vero e proprio trendsetter. L'uso della tecnologia di automazione elettrica di Festo aumenta enormemente la sostenibilità e l'efficienza in questa applicazione. Leggi communicato stampa Immagine Festo SE & Co. KG 2026/04/24 | Globale Come le macchine per l'imballaggio stanno ... Con la macchina per il confezionamento di blister di IWK, la sostenibilità non è solo un ... Leggi communicato stampa
2026/11/06 | Globale Semicon Europa 2026 Semicon Europa è la più grande piattaforma europea dedicata all’elettronica, che riunisce i leader del settore ... Comunicati stampa (2) Immagini (4) Visualizza la cartella stampa Immagine Festo SE & Co. KG
2026/05/29 | Global Il Salone delle batterie Europa 2026 Visitate Festo alla fiera di Stoccarda nel padiglione 3 allo stand E10 Comunicati stampa (4) Immagini (16) Visualizza la cartella stampa Immagine Festo SE & Co. KG
2026/04/24 | Globale Interpack 2026 7. fino al 13 maggio 2026, Messe Düsseldorf Comunicati stampa (7) Immagini (16) Visualizza la cartella stampa Immagine Festo SE & Co. KG
2026/03/23 | Globale LogiMAT 2026 24. - 26 marzo 2026, Messe Stuttgart. Siete cordialmente invitati a visitare lo stand Festo: Padiglione 3, Stand 3D29. Comunicati stampa (3) Immagini (5) Visualizza la cartella stampa Immagine Festo SE & Co. KG