Gearbox SMS image 2
Het controleproces start met punnets met druiven die via een transportband in de machine onder de camera door worden gevoerd.
Gearbox SMS image 1
Druivencontrole versneld door vision, AI en SMS
15.01.2023
|
Irland, Großbritannien
Festo automation technology aids restoration of Notre-Dame Cathedral
Rapid leaps in innovation characterise the development of additive manufacturing processes. Rotterdam-based ...
Pressemitteilung lesen
Rapid leaps in innovation characterise the development of additive manufacturing processes. Rotterdam-based company Concr3de has been working on a 3D printer for stone for more than five years, developing an inkjet technique to participate in the reconstruction of Notre-Dame Cathedral in Paris. They achieved this aim using automation technology from Festo.
Concr3de 2
The Festo ELGA actuator can have a positive pressure applied internally to prevent the ingress of dust: a critical factor in 3D stone printing.
Concr3de 1
Evert Kranendonk of Concr3de and Jeroen te Brake of Festo with the 3D printed striga for Notre-Dame Cathedral
© Festo SE & Co. KG
28.10.2022
|
Global
Schon bei der Montage von MRTs auf Nummer sicher gehen
Den Mensch-Roboter-Kooperationen gehört die Zukunft. Eine solche kollaborative Lösung hat der ...
Pressemitteilung lesen
Den Mensch-Roboter-Kooperationen gehört die Zukunft. Eine solche kollaborative Lösung hat der Anlagenbauer BEC für Siemens Healthineers entwickelt. Dabei werden tonnenschwere Spulen präzise in die Magnete von Magnetresonanztomographen (MRTs) eingesetzt. An entscheidender Stelle mit an Bord: Elektrozylinder von Festo, die fürs sichere Greifen der Spulen sorgen.
© Festo SE & Co. KG
BEC – Stützen mit Elektrozylindern
Flexibel, robust und präzise: Die Stützen mit den Elektrozylindern von Festo müssen so kräftig sein, dass sie die bis zu 1,5 Tonnen schweren Spulen halten können, dürfen aber gleichzeitig auch nicht zu kräftig sein, um die Spulen nicht zu...
© Festo SE & Co. KG
BEC – High-Tech-Greifsystem
High-Tech-Greifsystem am Knickarmroboter: Wenn der Greifer die Spulen aufnimmt und in den Magneten einsetzt, dürfen sich diese auf keinen Fall verdrehen oder verrutschen und haben beim Einsetzen in den Magneten eine Toleranz von maximal 0,5...
© Festo SE & Co. KG
BEC – Einsetzen von Spulen in Magnete
Kollaborative Lösung: Tonnenschwere Spulen werden präzise in die Magnete von Magnetresonanztomographen eingesetzt
© Festo SE & Co. KG
19.10.2022
|
Global
Festo’s new ELGT cantilever electro-mechanical drive
Industrial automation specialist Festo has introduced a new cantilever electro-mechanical drive that is ...
Pressemitteilung lesen
Industrial automation specialist Festo has introduced a new cantilever electro-mechanical drive that is designed to meet the demanding specifications of modern production facilities. The new ELGT drive combines precision with high load-bearing capacity and rigidity, which makes it ideal for small parts and Lithium-ion battery manufacturing.