© Festo SE & Co. KG
Sensapex - VEAB Proportionaldruckregler von Festo
Sensapex setzt in seinen uMc-Druckreglern bis zu acht piezobasierte Proportionaldruckregler VEAB von Festo ein.
© Sens
Sensapex - Gesamtsystem
Eine Komplettlösung für mehr Durchsatz und Genauigkeit in der Laborautomation - mit Mikroskopen und Druckcontrollern von Sensapex sowie dem Druck- und Vakuumerzeuger PGVA-2 von Festo.
© Festo SE & Co. KG
Sensapex - uMc Druckcontroller
Höherer Durchsatz und mehr Präzision: Laborautomatisierung mit uMc-Druckcontrollern von Sensapex auf Basis von piezobasierten Druckreglern VEAB von Festo.
© Festo SE & Co. KG
Festo Experience Center 2
Festo Experience Center bieten die Möglichkeit, innovativen Kundenservice im Kontext der Digitalisierung voranzutreiben. 
© Festo SE & Co. KG
19.07.2023
|
USA
Festo Brings Automated Sample and Liquid Handling Solutions to AACC 2023
Festo features at AACC 2023 Cartesian gantry systems for handling samples and a flexible, high accuracy liquid ...
Pressemitteilung lesen
Festo features at AACC 2023 Cartesian gantry systems for handling samples and a flexible, high accuracy liquid dispensing system, that enables manufacturers to reduce engineering and procurement overhead while speeding time to market. (Festo AACC [American Association for Clinical Chemistry] Booth #4457, July 23-27, Anaheim Convention Center, Anaheim, Calif.)
© Festo SE & Co. KG
04.08.2023
|
Kanada
Saving lives with low-cost molecular diagnostic tests, with Festo on board
The Fast MDx testing system is not only a game-changer in pathogen detection, it promises to be a life saver. ...
Pressemitteilung lesen
The Fast MDx testing system is not only a game-changer in pathogen detection, it promises to be a life saver. Available starting in June, Fast MDx is the world’s first fully automated, high-throughput, near-patient molecular diagnostic testing system.  Developed by the London, England-based social enterprise company of the same name with engineering support and automation technology from Festo, this extremely compact, mobile platform cuts ...
© Festo SE & Co. KG
Syntegon - EHPS electric standard gripper from Festo
The electric parallel gripper EHPS from Festo also contributes to the flexibility of the Elematic 3001 WAH case packer by reliably adapting the gripping force to sensitive workpieces.
© Festo SE & Co. KG
24.04.2023
|
Global
Geschwindigkeitsrausch beim Probendurchsatz
Wenn die Corona-Pandemie eines gelehrt hat, dann ist es die große Nachfrage der Labore nach hohem ...
Pressemitteilung lesen
Wenn die Corona-Pandemie eines gelehrt hat, dann ist es die große Nachfrage der Labore nach hohem Probendurchsatz. Die Erfüllung dieser Nachfrage ist selbst mit hoch qualifiziertem Laborpersonal nicht mehr zu schaffen. Laborprozesse kamen um Automatisierung nicht mehr herum. Daher hat das niederländische Unternehmen MolGen den PurePrep TTR entwickelt, der 320 Patientenproben pro Stunde für die molekulare Weiterverarbeitung ...
© Festo SE & Co. KG
DHOE pipetting head
An open pipetting system with pipetting head DHOE for simple liquid transport makes it possible to configure the most important pipetting functions based on requirements, and to expand them flexibly – the system is also compatible with the largest...