© Festo SE & Co. KG
11.11.2023
|
Global
Viele Funktionen sicher unter dem Dach von VTUX
Festo macht es seinen Anwendern jetzt noch einfacher: Die Funktionen der Ventilinsel-Klassiker CPV, MPA-L/S und ...
Pressemitteilung lesen
Festo macht es seinen Anwendern jetzt noch einfacher: Die Funktionen der Ventilinsel-Klassiker CPV, MPA-L/S und VTUG schlüpfen unter das Dach der wandelbaren Ventilinsel VTUX. Außerdem entsteht mit dem Kommunikationssystem AP-I und AP-A die ideale Plattform für eine digitalisierte Produktion. Das bringt Flexibilität und Offenheit – frei nach dem Motto „Open Architecture“.
© Festo SE & Co. KG
VTUX
VTUX: Die neue Ventilinsel von Festo vereint die Vorteile dreier Ventilinsel-Klassiker (Foto: Festo)
© Festo SE & Co. KG
10.11.2023
|
Global
Eichenberger überzeugt gegenüber Produkten vom chinesischen Markt
Eichenberger behauptet sich während der Planung des neuen Greifers von Festo gegenüber lokalen ...
Pressemitteilung lesen
Eichenberger behauptet sich während der Planung des neuen Greifers von Festo gegenüber lokalen chinesischen Herstellern durch hervorragende Qualität (5000% mehr Laufleistung im Lebensdauertest), die Produktion aus einer Hand, jahrelange Expertise sowie die früh und eng verzahnte Zusammenarbeit entlang des Entwicklungsprozesses.   
© Festo SE & Co. KG
Greifer HEPP
Greifer HEPP mit Spindel von Eichenberger 
© Festo SE & Co. KG
08.11.2023
|
Global, Deutschland
Massendurchflussregler – lautlos, schnell und günstig
  Für die Gasversorgung von Bioreaktoren und Fermentern oder zur Dosierung von Schutzgasen – ...
Pressemitteilung lesen
  Für die Gasversorgung von Bioreaktoren und Fermentern oder zur Dosierung von Schutzgasen – der Massendurchflussregler VEMD von Festo liefert höchste Regeldynamik und kostet deutlich weniger als vergleichbare Lösungen für die Regelung von Luft, Sauerstoff und inerten Gasen.
© Festo SE & Co. KG
VEMD Proportional-Durchflussregelventil
Lautlos, dynamisch und günstig: Das Proportional-Durchflussregelventil VEMD ist ein Massendurchflussregler, der optimal für den Einsatz in den Life Sciences, der Nahrungsmittelproduktion oder der Biotechnologie ist.
© Festo SE & Co. KG
EHMD in der Laborautomation
Das kompakte Drehgreifmodul EHMD löst fast jede Greifaufgabe in der Laborautomation, sei sie auch noch so klein.  
© Festo SE & Co. KG
08.11.2023
|
Global
Kleinteile sicher greifen und drehen
Geht es beim Greifen und Drehen kleiner Gegenstände sehr eng zu, ist das kompakte Drehgreifmodul EHMD von ...
Pressemitteilung lesen
Geht es beim Greifen und Drehen kleiner Gegenstände sehr eng zu, ist das kompakte Drehgreifmodul EHMD von Festo in vielen Life-Science-Applikationen die ideale Wahl. Beispielsweise lassen sich in der Laborautomation unterschiedliche Probenfläschchen damit problemlos öffnen. Das Z-Modul gleicht Gewindesteigungen der Deckel intuitiv aus – ganz ohne Umrüstzeiten.
© Festo SE & Co. KG
Drehgreifmodul EHMD
Das kompakte Drehgreifmodul EHMD gibt es in zwei Versionen: vollelektrisch oder mit einem pneumatischen Greifer.