20.02.2024
|
Belgien, Irland, Niederlande, Großbritannien
Festo electric drive automation at Mondelez
Mondelez has chosen Festo electric drive technology for a new automated chocolate Easter egg mixing ...
Pressemitteilung lesen
Mondelez has chosen Festo electric drive technology for a new automated chocolate Easter egg mixing installation at its site in Herentals, Belgium. The egg mixing line uses an ingenious system of conveyors to ensure that everyone finds a nice mix of flavours in their pack of chocolate eggs at Easter. Electric drives were chosen over pneumatics because they offer lower energy consumption, higher safety and more flexibility in controlling speeds and ...
Mondelez_Image 3
Thanks to Festo electric drives, a variety of flavour mixes can be achieved without difficulty.
Mondelez_Image 2
Dual Festo ELGA timing belt shafts and ESBF electric cylinders direct the filling conveyor in the correct direction to fill the pallet bins evenly.
Mondelez_Image 1
Bob Aerts (Engineering Mondelez) together with Johan De Pauw (Sales Engineer from Festo) at the new filling system.
© Festo SE & Co. KG
15.02.2024
|
Global
Mit zwei Fingern Lasten bewegen
So sorgt Ergonomie für mehr Effizienz: Mit einem servopneumatischen Balancer können ...
Pressemitteilung lesen
So sorgt Ergonomie für mehr Effizienz: Mit einem servopneumatischen Balancer können Mitarbeiter in Montage und Logistik spielend leicht Massen mit nur zwei Fingern heben und bewegen. Herzstück des Balancers ist die kraftvolle und sichere Antriebslösung YHBP von Festo – mit automatischer Gewichtserkennung und Safety Performance Level passend für die Automobil- und Verpackungsindustrie.
© Festo SE & Co. KG
02.02.2024
|
Global
Pneumatik macht Technologiesprung mit Piezo
Controlled Pneumatics ist die revolutionäre Drucklufttechnologie, mit der Festo der Pneumatik neue ...
Pressemitteilung lesen
Controlled Pneumatics ist die revolutionäre Drucklufttechnologie, mit der Festo der Pneumatik neue Perspektiven verleiht. Mit dieser Technologie erreicht die kompakte Proportional-Ventilinsel VTEP eine äußerst sensible Druckregelung bis unter 1 mbar – ideal für Einsatzfelder wie das Polieren von Wafern oder Patch-Clamp-Anwendungen in Life Science. Darüber hinaus senkt Controlled Pneumatics mit hochpräzisen ...
© Festo SE & Co. KG
VTEP - Einsatz beim Patch Clamping
Mit VTEP lassen sich über Druck und Vakuum Anwendungen wie das Patch Clamping von menschlichen Zellen realisieren.
© Festo SE & Co. KG
VTEP - Einsatz bei der Batterieproduktion
VTEP eignet sich zum Beispiel für die Bahnregelung von Batteriefolien.
© Festo SE & Co. KG
VTEP - Einsatz bei der Photolithographie
Ventile wie VTEP dienen auch als Vorsteuerventile für Medienventile. Bei der Photolithographie zum Beispiel müssen Wafer sehr präzise mit einem lichtresistenten Lack benetzt werden. Eine Rücksaugfunktion sorgt dafür, dass kein überschüssiger Lack...