Auslegerachse ELCC-TB mit geringer bewegter Masse
Der Automatisierungsspezialist Festo baut sein Angebot an elektrischen Antrieben konsequent aus. Die vielseitige, kompakte Auslegerachse mit Zahnriemen ELCC-TB reduziert Schwingungen um etwa die Hälfte und Taktzeiten um bis zu ein Drittel. Die ideale Lösung für verschiedenste Anwendungen im Verpackungsbereich.
Festo setzt auf durchgängige Connectivity vom Werkstück bis in die Cloud. Das spart wertvolle Zeit und hilft die Mechanik, die elektrische Antriebstechnik und die Steuerungsebene mit all ihren Schnittstellen in Hard- und Software im Handumdrehen zu verbinden. Ein weiterer Baustein aus diesem umfangreichen, durchgängigen Handhabungsbaukasten ist die elektrische Auslegerachse mit Zahnriemen ELCC-TB, die gleich mit mehreren Features auftrumpft.
Kompakt und Schwingungsarm
Das durchdachte Achslayout mit Motor am Ω-Antriebskopf sowie der Trennung von Zahnriemenantrieb und Führung mit 90° Versatz ermöglicht ein schlankes, leichteres, aber zugleich auch steifes Design. Das erlaubt den Einsatz einer kleineren Baugröße bei gleicher Belastung oder höhere Lasten bei vergleichbaren Baugrößen. Zudem werden aufgrund der mechanischen Konstruktion höhere Geschwindigkeiten und Beschleunigungen bei gleicher Nutzlast möglich und damit um bis zu 30 Prozent kürzere Taktzeiten.
Auf den Riemen kommt es an
Die Form, Zusammensetzung und Spannung des Zahnriemens ist bei dieser Achse entscheidend und wird von der jeweiligen Anwendung beeinflusst. Darum gibt es neben breiteren Zahnriemen, die höhere Kräfte und eine größere Dynamik ermöglichen, auch drei Materialoptionen zur Auswahl. Polyurethan-Zahnriemen mit Stahl-Zugsträngen für Verpackungsanwendungen in der Lebensmittelindustrie (FDA konform), langlebige Standardzahnriemen aus Polychloropren mit Glasfaser-Zugsträngen und beschichtete Polyurethan-Zahnriemen mit einer höheren Beständigkeit gegenüber Schmierstoffen, was beispielweise bei Werkzeugmaschinen von Vorteil ist.
Eine saubere Sache
Selbst in staubigen Umgebungen punktet die ELCC-TB, denn sie verfügt über einen Sperrluftanschluss und die innenliegende Kugelumlaufführung wird durch ein Edelstahl-Abdeckband geschützt. Zudem verfügt sie über eine Feststelleinheit, die Lasten sicher hält und als Notbremse fungiert. Auch beim Einbau bleibt man bei dieser Achse immer flexibel, denn der Einsatz ist vertikal, horizontal und auch in jedem anderen Winkel möglich – ideal zum Beispiel mit ihrem Hub von bis zu zwei Metern als Z-Achse beim Palettieren oder Aufrichten von Kartons.
Immer die richtige Lösung
Die ELCC-TB ist gegenwärtig in vier Baugrößen mit bis zu 2 m Hub und max. 100 kg Nutzlast (vertikal) verfügbar. Der Motor kann nach oben oder unten, axial oder mit Winkelgetriebe angebaut werden und ist jederzeit umbaubar. Besteht ein erhöhter Führungsbedarf, ist die Verwendung eines optionalen Zusatzschlittens möglich, wodurch Schwingungen bei langen Hüben noch weiter reduziert werden können. Zudem stehen ein inkrementales Wegmesssystem zur Positionserfassung und induktive Näherungsschalter für Referenzfahrten oder zur Endlagenabfrage zur Verfügung
www.festo.at
www.festo-digital.at
Festo ist gleichzeitig Global Player und unabhängiges Familienunternehmen mit Sitz in Esslingen am Neckar. In der industriellen Automatisierungstechnik und technischen Bildung setzt Festo seit seinen Anfängen Maßstäbe und leistet damit einen Beitrag zu einer nachhaltigen Entwicklung von Umwelt, Wirtschaft und Gesellschaft. Das Unternehmen liefert pneumatische und elektrische Automatisierungstechnik für 300.000 Kunden der Fabrik- und Prozessautomatisierung in über 35 Branchen. Wachsende Bedeutung erhalten Bereiche wie Digitalisierung, KI sowie LifeTech mit Medizintechnik- und Laborautomation. Produkte und Services sind in 176 Ländern der Erde erhältlich. Weltweit rund 20.800 Mitarbeitende in rund 60 Ländern mit über 250 Niederlassungen erwirtschafteten 2022 einen Umsatz von ca. 3,81 Mrd. €. Davon werden jährlich rund 7 % in Forschung und Entwicklung investiert. Im Lernunternehmen beträgt der Anteil der Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen 1,5 % vom Umsatz. Festo Didactic SE ist führender Anbieter in technischer Aus- und Weiterbildung und bietet seinen Kunden weltweit umfassende digitale und physische Lernlösungen im industriellen Umfeld an.