Schaltpläne per Knopfdruck erzeugen
Makros für Automatisierungsprodukte von Festo für die Schaltplan-Software Eplan sind seit vielen Jahren beliebte Planungstools mit hoher Datenqualität. Mit dem Service „Schematic Solution“ können Kunden jetzt für individuell konfigurierte Produkte wie etwa Ventilinseln komplette Eplan-Projekte automatisiert erzeugen. Schematic Solution ist ein weiterer Baustein, mit dem Festo seine Kunden beim Eintritt ins Zeitalter der Digitalisierung unterstützt.
Wenn es um individuell konfigurierbare Produkte wie etwa eine Ventilinsel geht, war der Weg zur passenden Eplan-Dokumentation bisher mühsamer. Die Bestellcodes der Ventilinseln mussten in die Einzelteile zerlegt werden, bevor der Anwender darüber die einzelnen Makros fand. Im Anschluss waren die einzelnen Makros wieder zu einer Gesamtdokumentation zu verknüpfen.
Damit ist nun Schluss! Seit Anfang dieses Jahres bietet Festo über die Festo App World (www.festo.com/appworld) einen Webservice an mit dem über den Bestellcode automatisiert ein konfigurationsrichtiges EPLAN Projekt erstellt wird. Was früher mehrere Stunden in Anspruch nahm und fehleranfällig war, lässt sich jetzt in wenigen Minuten fehlerfrei und nach Norm erledigen. Aktuell ist der Service nicht nur für die Automatisierungsplattform CPX, die Ventilinselfamilien MPA, VTSA und VTUG verfügbar, sondern auch für die revolutionäre Automatisierungsplattform Festo Motion Terminal VTEM, deren pneumatische Funktionen per Software-Apps angesteuert werden. Festo erweitert diesen Service kontinuierlich auf weitere Produkte.
Aufbruch in die Digitalisierung
Mit der Schematic Solution in der Festo App World treibt Festo die Digitalisierung auch beim Thema Schaltplan-Software voran und unterstützt seine Kunden beim Eintritt ins Zeitalter der Industrie 4.0. Die App World ist dabei die zentrale Online-Plattform zum Erwerb und Download von kostenpflichtigen Apps und digitalen Services. Festo als Automatisierungsexperte verschmilzt so sein umfassendes Know-how aus industriellen Anwendungen mit aktuellen Entwicklungen der Informationstechnik, um Online-Anwendungen für die industrielle Praxis in der Automatisierung zu realisieren.
In der digitalen Kommunikation begleitet Festo seine Kunden damit durch die Digital Customer Journey. Diese digitale Reise führt Anwender sicher und allumfassend durch das Leistungsportfolio von Festo – von der Informationsbeschaffung und Konfiguration über die Bestellung und Lieferung bis hin zur Inbetriebnahme und Instandhaltung oder auch zum technischen Bildungsangebot von Festo Didactic.
Festo ist gleichzeitig Global Player und unabhängiges Familienunternehmen mit Sitz in Esslingen am Neckar. In der industriellen Automatisierungstechnik und technischen Bildung setzt Festo seit seinen Anfängen Maßstäbe und leistet damit einen Beitrag zu einer nachhaltigen Entwicklung von Umwelt, Wirtschaft und Gesellschaft. Das Unternehmen liefert pneumatische und elektrische Automatisierungstechnik für 300.000 Kunden der Fabrik- und Prozessautomatisierung in über 35 Branchen. Wachsende Bedeutung erhalten Bereiche wie Digitalisierung, KI sowie LifeTech mit Medizintechnik- und Laborautomation. Produkte und Services sind in 176 Ländern der Erde erhältlich. Weltweit rund 20.800 Mitarbeitende in rund 60 Ländern mit über 250 Niederlassungen erwirtschafteten 2022 einen Umsatz von ca. 3,81 Mrd. €. Davon werden jährlich rund 7 % in Forschung und Entwicklung investiert. Im Lernunternehmen beträgt der Anteil der Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen 1,5 % vom Umsatz. Festo Didactic SE ist führender Anbieter in technischer Aus- und Weiterbildung und bietet seinen Kunden weltweit umfassende digitale und physische Lernlösungen im industriellen Umfeld an.