2024/06/24
ID: 4807

Cilindro a doppio effetto ADN e ADN-S

Attuatori compatti a doppio o semplice effetto della serie ADN e ADN-S

Tra le soluzioni Core Product Range Festo troviamo gli attuatori compatti a doppio o semplice effetto della serie ADN e ADN-S. La serie ADN segue la norma ISO 21287 con oltre 350 varianti, ed è disponibile in diverse taglie: dal diametro 12 al 125mm, con corse standard fino a 500mm e differenti tipologie di ammortizzazione. Il profilo è dotato di tre facce con scanalature a T per alloggiare un sensore di finecorsa delle serie SMT-8M-A e SDBT-MSX con funzione di autoapprendimento del campo magnetico.

Il cilindro compatto a corsa breve della serie ADN-S ha una struttura priva di testate e risulta il più compatto e leggero sul mercato. Progettato per adattarsi perfettamente a spazi ristretti e corse particolarmente ridotte (da 5 a 50mm), anche con ADN-S è possibile alloggiare i sensori delle serie SMT-8M-A e SDBT-MSX. Disponibile con stelo maschio o femmina e anche nella variante F1A per applicazioni in cui è necessaria l’assenza di rame, zinco e nickel.

Festo is a global player and an independent family-owned company with headquarters in Esslingen am Neckar, Germany. Festo has set standards in industrial automation technology and technical education ever since its establishment, thereby making a contribution to sustainable development of the environment, the economy and society. The company supplies pneumatic and electrical automation technology to 300,000 customers of factory and process automation in over 35 industries. Digitalization, AI and the LifeTech sector with medical technology and laboratory automation are becoming increasingly important. The products and services are available in 176 countries. With about 20,600 employees in over 250 branch offices in around 60 countries worldwide, Festo achieved a turnover of around €3.45 billion in 2024. More than 8% of this turnover is invested in research and development. In this learning company, 1.5 % of turnover is invested in basic and further training. Festo Didactic SE is a leading provider of technical education and training and offers its customers worldwide comprehensive digital and physical learning solutions in the industrial environment.

Keywords

Global Contact Person

Downloads

Share Press Release