Many functions safe under the roof of VTUX
Festo is now making it even easier for its users: the functions of the classic valve terminals CPV, MPA-L/S and VTUG are now available under the umbrella of the convertible valve terminal VTUX. In addition, the AP-I and AP-A communication system creates the ideal platform for digitalized production.
The successor to the three valve terminal classics CPV, MPA-L/S and VTUG impresses with its high flow rate and almost limitless modularity. The valve terminal fits almost any machine concept. The valve terminal modules can be arranged as required. AP communication technology makes connections child's play, even over long distances. This communication technology creates the prerequisites for safety designs, predictive maintenance and data exchange with the cloud in the Industrial Internet of Things (IIOT).
Plug-in connections can be adapted to the desired hose diameter. This achieves an optimum balance between space saving and supply reliability. Any number of pressure zones can also be defined. The lightweight design of the VTUX allows it to be used on the front-end unit, a gantry or robot arm. This enables short and efficient pneumatic pipes.
Festo es un actor global y una empresa familiar independiente con sede en Esslingen am Neckar (Alemania). Desde sus inicios, Festo ha marcado pautas en la tecnología de automatización industrial y en la formación técnica, contribuyendo así al desarrollo sostenible del medio ambiente, la economía y la sociedad. La empresa suministra tecnología de automatización neumática y eléctrica a 300.000 clientes de automatización de fábricas y procesos en más de 35 sectores. El sector LifeTech, con la tecnología médica y la automatización de laboratorios, es cada vez más importante. Los productos y servicios están disponibles en 176 países de todo el mundo. En todo el mundo, unos 20.800 empleados en cerca de 60 países con más de 250 sucursales generaron unas ventas de aproximadamente 3.810 millones de euros en 2022. De esta cantidad, alrededor del 7% se invierte anualmente en investigación y desarrollo. En la empresa de aprendizaje, las medidas de formación y desarrollo representan el 1,5% de la facturación. Festo Didactic SE es un proveedor líder de educación y formación técnica y ofrece a sus clientes de todo el mundo soluciones integrales de aprendizaje digital y físico en el entorno industrial.