Festo Expands its Portfolio with Multilayer Manifolds
Festo is expanding its portfolio to include multilayer manifolds made of plastic (bonded manifolds) in order to be able to offer manufacturers of medical and laboratory equipment solutions from a single source. To this end, Festo is taking over the production systems and processes for manufacturing these complex plastic manifolds from Carville, a leading company in this field.
The British company Carville will cease operations in mid-2024 as the owner is retiring and has not found a successor for the business. This will enable Festo to produce complex plastic manifolds according to the specific requirements of customers in the medical technology and laboratory automation sectors in the future, thereby expanding its portfolio. Multilayer manifolds are key products for the connection of fluidic components and the distribution of liquids and gases in fluidic systems. Compared to conventional tubed or machined systems, they offer the possibility of significantly increasing integration density and process reliability.
Microfluidic solutions as a combination of multilayer manifolds and valves
The highly specialized HADB technology (High Accuracy Diffusion Bonding) used here enables the precise production of manifolds made of acrylic and Ultem and, thanks to the high geometric precision, also allows microfluidic applications to be implemented intelligently. HADB technology leads to competitive advantages, particularly in medical technology, diagnostics and the life sciences. In combination with the media-separated valves of the VYKA, VYKB and VYKC series, Festo can thus offer microfluidic solutions from a single source.
 
Festo es un actor global y una empresa familiar independiente con sede en Esslingen am Neckar (Alemania). Desde sus inicios, Festo ha marcado pautas en la tecnología de automatización industrial y en la formación técnica, contribuyendo así al desarrollo sostenible del medio ambiente, la economía y la sociedad. La empresa suministra tecnología de automatización neumática y eléctrica a 300.000 clientes de automatización de fábricas y procesos en más de 35 sectores. El sector LifeTech, con la tecnología médica y la automatización de laboratorios, es cada vez más importante. Los productos y servicios están disponibles en 176 países de todo el mundo. En todo el mundo, unos 20.600 empleados en cerca de 60 países con más de 250 sucursales generaron unas ventas de aproximadamente 3.450 millones de euros en 2024. De esta cantidad, más del 8% se invierte anualmente en investigación y desarrollo. En la empresa de aprendizaje, las medidas de formación y desarrollo representan el 1,5% de la facturación. Festo Didactic SE es un proveedor líder de educación y formación técnica y ofrece a sus clientes de todo el mundo soluciones integrales de aprendizaje digital y físico en el entorno industrial.