2019/11/13
ID: 2057

Cinema 4.0

Gran cine con el Festo Motion Terminal

Experiencing films with all the senses – this is what cinema audiences can do in one of the world’s 18,000 MediaMation cinema seats. With this concept, the whole body participates in the movie. The movements are controlled by a Festo Motion Terminal VTEM. This provides a unique way of combining digitisation and pneumatics.

sfrutar de las películas
con todos los sentidos, algo al alcance de la mano de los espectadores de las
18.000 localidades de MediaMation de todo el mundo. Aquí, todo el cuerpo pasa a
formar parte de la sesión de cine. El Festo Motion Terminal VTEM controla los
movimientos. Une la digitalización y la neumática de una forma exclusiva
.

 

En la pantalla puede verse una persecución en un deportivo. Al tomar una curva de vértigo, la butaca del cine se inclina hacia la izquierda. El espectador se desplaza de

pronto hacia la derecha cuando el coche vuelve a circular en línea recta. El espectador

siente las irregularidades en la calzada, oye el chirrido de los neumáticos al frenar y huele la goma quemada y los gases de escape. Entonces hace “splash”: se salpica agua a la cara del espectador porque el coche está pasando por un charco. Al mismo tiempo,

siente una corriente de aire que recorre el pelo.

 

Los espectadores se fusionan con la película. En las butacas MX4D Motion EFX de la

empresa californiana MediaMation tienen la sensación de ser ellos mismos parte del

reparto. Los asientos se inclinan, se balancean y se elevan. A través de los reposabrazos

V2 EFX se logran efectos y movimientos sincronizados con ráfagas de viento, salpicaduras de agua, vibraciones y fragancias. Los respaldos tienen integrados puntos de aplicación de presión.

 

La Industria 4.0 lo hace posible

La Industria 4.0 es responsable aquí del “Cinema 4.0”: el Festo Motion Terminal VTEM

controla los más diversos movimientos y activa todos los efectos. Este multitalento

neumático integra funciones digitales en una tecnología de válvulas exclusiva. Los módulos de funciones preprogramados, las Motion Apps, ahorran laboriosas composiciones del sistema. Las Motion Apps “Válvula proporcional de vías” y “Regulación de presión proporcional” regulan los caudales y las presiones para un desarrollo de los movimientos rápido y vigoroso, a la par que suave y preciso.

 

Compacto y sencillo

Los perfiles de movimiento de las películas se procesan en el controlador CPX-CEC directamente en el Festo Motion Terminal. Se suprimen muchos de los componentes de hardware antes necesarios. Tres válvulas del VTEM controlan los tres actuadores de las

butacas, mientras que una válvula es responsible de la regulación de la presión. Para los

efectos como las ráfagas de viento se han incorporado válvulas estándar económicas

del tipo VUVG-…-S del programa básico de Festo.

 

“Con el Festo Motion Terminal todo nos resulta mucho más sencillo. La instalación, la puesta en funcionamiento, la diagnosis y la localización de averías son posibles ahora

con muchos menos componentes”, comenta satisfecho Dan Jamele, Gerente de MediaMation.

 

Digitalización y apps

Gracias a la digitalización y a la tecnología piezoeléctrica, el VTEM puede integrar muchas nuevas funciones como parte de la Industria 4.0. “Ya podemos elegir entre

numerosas apps, como la regulación de presión proporcional, el preajuste del tiempo en

movimiento, el nivel de presión seleccionable, según la escena concreta de la película”,

explica Takayoshi Kawakami, Director técnico de MediaMation. De esta forma, MediaMation llega con sencillez a la era del “Cinema 4.0”, de un modo intuitivo y como un rayo.