Ahorre espacio y energía con la tecnología Nereda®      
      
        Plantas de tratamiento de aguas residuales con una extraordinaria capacidad de limpieza y que ocupan un espacio ...      
      Leer nota de prensa
     
    
      Plantas de tratamiento de aguas residuales con una extraordinaria capacidad de limpieza y que ocupan un espacio un 75 % menor que las instalaciones convencionales, además de tener un consumo de energía un 50 % menor y no emitir olores: esto es lo que ofrece el nuevo método Nereda de la empresa Royal HaskoningDHV. La técnica de automatización neumática de Festo garantiza secuencias de proceso seguras y ...