Tecnologia Nerada® per ingombro e risparmio energetico      
      
        Il processo brevettato Nereda di Royal HaskoningDHV offre impianti di trattamento delle acque reflue che ...      
      Leggi comunicato stampa
     
    
      Il processo brevettato Nereda di Royal HaskoningDHV offre impianti di trattamento delle acque reflue che occupano il 75% in meno di spazio rispetto agli impianti convenzionali, richiedono solo il 50% dell'energia e sono anche inodori, offrendo allo stesso tempo eccellenti prestazioni di purificazione. La tecnologia di automazione pneumatica Festo garantisce sequenze di processo affidabili ed esatte, mentre gli esperti Festo forniscono supporto ...