Posición estable de cara al futuro
En el ejercicio de 2020, el Grupo Festo tuvo que hacer frente a un descenso del 7,5 % en la ...
Leer nota de prensa
En el ejercicio de 2020, el Grupo Festo tuvo que hacer frente a un descenso del 7,5 % en la facturación debido a la pandemia, pero pudimos cerrar con un resultado operativo global superior al del año anterior. La gestión de la plantilla también fue estable durante la crisis. Tras un primer trimestre fuerte, la empresa espera poder recuperarse durante 2021. Con productos inteligentes y plataformas de aprendizaje digital, ...