Every day, sensors in production plants collect huge amounts of data. However, companies seldom realise how valuable the correct evaluation of large amounts of data is. This creates data graves whose potential remains undiscovered. The Heubach Group had a similar experience. However, with Festo AX artificial intelligence, it was proven that benefits for maintenance, engineering and productivity can be achieved from central PID data. Leer nota de prensa Imagen Festo SE & Co. KG 2022/08/18 | Global Artificial intelligence lifts data treasures Every day, sensors in production plants collect huge amounts of data. However, companies seldom ... Leer nota de prensa
Flexible, robusta y potente - la válvula de asiento inclinado VZXA de Festo controla los flujos de medios de forma rápida y fiable hasta a una temperatura de 230 °C. Su arquitectura de producto inteligente con interfaz patentada permite combinar libremente cuerpos de válvulas y actuadores. Con función Hot Swap para la sustitución rápida del actuador o de otras piezas de repuesto. Leer nota de prensa Imagen Festo SE & Co. KG 2022/03/16 | Global Interfaces flexibles en la construcción de ... Flexible, robusta y potente - la válvula de asiento inclinado VZXA de Festo controla los flujos de ... Leer nota de prensa
Los módulos de expansión neumáticos VTOP de Festo permiten la creación individual de soluciones de regulación completas en combinación con un posicionador, lo que hacen innecesarias las conexiones externas, en las que pueden producirse fugas. En comparación con estas soluciones convencionales, con VTOP es posible obtener un ahorro de costes del 30 %. Y la instalación solo requiere una mínima parte del tiempo. Leer nota de prensa Imagen Festo SE & Co. KG 2021/03/23 | Global Las conexiones de tubos pertenecen al pasado Los módulos de expansión neumáticos VTOP de Festo permiten la creación individual de soluciones de ... Leer nota de prensa
Dosificación, mezcla, llenado: la proporción de aplicaciones de regulación en la industria de procesos crece de forma continua y requiere posicionadores de altas prestaciones para válvulas de proceso. Para un funcionamiento fiable, hoy en día es imprescindible disponer de amplias opciones de diagnosis, como la prueba de carrera parcial asistida por presión. Con su alto dinamismo y su bajo desgaste, el nuevo posicionador CMSH de Festo para actuadores de simple y doble efecto es el sistema de posicionamiento perfecto para movimientos lineales y... Leer nota de prensa Imagen Festo SE & Co. KG 2021/03/23 | Global Posicionamiento y nivel de integridad de seguridad ... Dosificación, mezcla, llenado: la proporción de aplicaciones de regulación en la industria de ... Leer nota de prensa
2024/06/06 | Global Achema 2024 Comunicados de prensa (8) Imágenes (24) Ver carpeta de prensa Imagen Festo SE & Co. KG
2022/08/12 | Global Achema 2022 22 to 26 August 2022 - Festo in Hall 8 Booth C38 Comunicados de prensa (5) Imágenes (22) Ver carpeta de prensa Imagen Festo SE & Co. KG