"Nuestro objetivo es conseguir un alto grado de madurez de las máquinas CNC con nuestras máquinas de fabricación aditiva", comenta el Dr. Vino Suntharakumaran, gerente de DMG MORI Additive GmbH. Con la LASERTEC 30 DUAL SLM, la empresa se acerca mucho a este objetivo y ya aumenta la productividad en un 80 %. Festo ha participado en calidad de socio de desarrollo. Con una solución de automatización lista para instalar de Festo, la atmósfera de gas protector se puede gestionar con precisión. Leer nota de prensa Imagen Festo SE & Co. KG 2024/01/15 | Global 80 % más de productividad en la impresión 3D "Nuestro objetivo es conseguir un alto grado de madurez de las máquinas CNC con nuestras máquinas de ... Leer nota de prensa
La fabricación aditiva se encuentra a las puertas de una edad de oro: los expertos del sector pronostican un crecimiento anual del 24 % hasta el año 2024. La automatización de los procesos de impresión 3D ofrece un potencial de crecimiento adicional, por ejemplo para la alimentación de las piezas o la eliminación del polvo. Solukon es el líder mundial de los proveedores de soluciones para el proceso industrial de eliminación del polvo de piezas metálicas fundidas con rayo láser. Para descubrir si es posible alcanzar un mayor grado de... Leer nota de prensa Imagen Solukon Maschinenbau GmbH 2021/06/15 | Global Automatización de la eliminación del polvo en la ... La fabricación aditiva se encuentra a las puertas de una edad de oro: los expertos del sector ... Leer nota de prensa