Hasta ahora, los sensores de proximidad para la detección de la posición final de la carrera del émbolo de cilindros neumáticos requerían un complicado ajuste. Esto ya no es así con el SDBT-MSX de Festo: es el primer sensor de proximidad que viene equipado con un ajuste automático del punto de conmutación. Leer nota de prensa Imagen Festo SE & Co. KG 2021/10/26 | Global Primer sensor de proximidad programable Hasta ahora, los sensores de proximidad para la detección de la posición final de la carrera del ... Leer nota de prensa
Con la VFOE, los ingenieros mecánicos regulan la velocidad de cilindros neumáticos en sus máquinas y sistemas según sus propios deseos e ideas. Esta compacta válvula de estrangulación y antirretorno del programa básico de Festo es una solución económica para aplicaciones estándar. Leer nota de prensa Imagen Festo SE & Co. KG 2021/08/24 | Global Envío rápido, montaje sencillo Con la VFOE, los ingenieros mecánicos regulan la velocidad de cilindros neumáticos en sus máquinas y ... Leer nota de prensa
Para cada función una convincente relación calidad-precio con la alta calidad habitual: este es el objetivo de los actuadores neumáticos del programa básico de Festo. Ya se trate de cilindros compactos ADN-S, cilindros redondos DSNU o minicarros DGST, estos actuadores realizan las tareas de movimiento requeridas en más del 80 % de todas las aplicaciones y, con su robustez, garantizan la fiabilidad de las máquinas y los sistemas. Leer nota de prensa Imagen Festo SE & Co. KG 2021/06/30 | Global Compactos y versátiles Para cada función una convincente relación calidad-precio con la alta calidad habitual: este es el ... Leer nota de prensa
El cilindro redondo DSNU-S-… de Festo destaca por su ahorro de tiempo y espacio. Lo que lo diferencia de otros cilindros redondos es la amortiguación autorregulable PPS integrada. Esto hace que la puesta en funcionamiento sea un juego de niños. Leer nota de prensa Imagen Festo SE & Co. KG 2020/10/01 | Portugal Cilindro redondo con ajuste sencillo y ahorro de ... El cilindro redondo DSNU-S-… de Festo destaca por su ahorro de tiempo y espacio. Lo que lo ... Leer nota de prensa