Bisher mussten Zylinderschalter zur Erfassung der Endlage eines Kolbenhubs von Pneumatikzylindern aufwändig eingestellt werden. Nicht so mit dem SDBT-MSX von Festo: Er kommt als erster Zylinderschalter mit einer automatischen Schaltpunkteinstellung daher. Pressemitteilung lesen Bild Festo SE & Co. KG 26.10.2021 | Global Erster programmierbarer Zylinderschalter Bisher mussten Zylinderschalter zur Erfassung der Endlage eines Kolbenhubs von Pneumatikzylindern ... Pressemitteilung lesen
Mit dem VFOE regeln Maschinen- und Anlagenbauer die Geschwindigkeit pneumatischer Zylinder in ihren Maschinen und Anlagen ganz nach eigenen Wünschen und Vorstellungen. Dieses kompakte Drossel-Rückschlagventil aus dem Kernprogramm von Festo erweist sich als preisgünstige Lösung für Standardanwendungen. Pressemitteilung lesen Bild Festo SE & Co. KG 24.08.2021 | Global Schnell geliefert – einfach montiert Mit dem VFOE regeln Maschinen- und Anlagenbauer die Geschwindigkeit pneumatischer Zylinder in ihren ... Pressemitteilung lesen
Für jede Funktion ein überzeugendes Preis-Leistungs-Verhältnis bei gewohnt hoher Qualität: Das ist der Anspruch an die pneumatischen Antriebe aus dem Festo Kernprogramm. Egal ob Kompaktzylinder ADN-S, Rundzylinder DSNU oder Mini-Schlitten DGST – diese Antriebe lösen in über 80 % aller Anwendungsfälle die erforderlichen Bewegungsaufgaben und sorgen mit ihrer Robustheit für zuverlässige Maschinen und Anlagen. Pressemitteilung lesen Bild Festo SE & Co. KG 30.06.2021 | Global Kernige Kerlchen vielseitig einsetzbar Für jede Funktion ein überzeugendes Preis-Leistungs-Verhältnis bei gewohnt hoher Qualität: Das ist ... Pressemitteilung lesen
Schutzmasken sind in Corona-Zeiten Mangelware – warum nicht gleich selbst welche produzieren!? Mit einer Anlage von Mikron könnte dies jetzt praktisch jeder. 50-100 Alltagsmasken pro Minute produziert diese skalierbare Anlage je nach Ausführung. Mit dem Engineering-Support von Festo hat es Mikron geschafft, die Anlage in nur sechs Wochen zu erstellen. Pressemitteilung lesen Bild Festo SE & Co. KG 10.06.2020 | Global Minifabriken in Containern minimieren Maskenmangel Schutzmasken sind in Corona-Zeiten Mangelware – warum nicht gleich selbst welche produzieren!? Mit ... Pressemitteilung lesen