Le bicylindre DGTZ de Festo est court, plat et extrêmement polyvalent. La polyvalence est assurée par les possibilités de montage sur les quatre côtés de ce bicylindre rigide et donc anti-rotation et sans entretien. Le DGTZ de Festo est beaucoup plus court que les bicylindres conventionnels. Il soutient ainsi la tendance vers des machines plus petites, moins encombrantes et plus légères, ce qui peut avoir un effet positif sur les coûts de transport. Lire le communiqué de presse Image Festo SE & Co. KG 08.08.2023 | Globale L'idéal pour les espaces restreints Le bicylindre DGTZ de Festo est court, plat et extrêmement polyvalent. La polyvalence est assurée ... Lire le communiqué de presse
Adjusting the proximity switches for detecting the end position of a pneumatic cylinder’s piston stroke is often a complex process. Not so with the SDBT-MSX from Festo, the first proximity switch with automatic switching point adjustment. Lire le communiqué de presse Image Festo SE & Co. KG 2021/12/03 | Global First programmable proximity switch Adjusting the proximity switches for detecting the end position of a pneumatic cylinder’s piston ... Lire le communiqué de presse
The VFOE allows machinery and plant manufacturers to regulate the speed of pneumatic cylinders in their machines and plants to suit their specific needs and expectations. This compact one-way flow control valve from the Festo Core Range has proven itself to be a cost-effective solution for standard applications. Lire le communiqué de presse Image Festo SE & Co. KG 2021/08/24 | Globale Fast delivery – easy assembly The VFOE allows machinery and plant manufacturers to regulate the speed of pneumatic cylinders in ... Lire le communiqué de presse
Les actionneurs pneumatiques de la gamme standard Festo permettent de répondre à une demande élevée, d'offrir un excellent rapport coût/performance, et ce, toujours avec la haute qualité Festo habituelle pour chaque fonction. Du vérin compact ADN-S au vérin cylindrique DSNU ou au mini chariot DGST, ces actionneurs résolvent les tâches de mouvement requises dans la plupart des scénarios d'application, tandis que leur robustesse garantit des machines et des systèmes fiables. Lire le communiqué de presse Image Festo SE & Co. KG 05.07.2021 | Globale Robuste et polyvalent Les actionneurs pneumatiques de la gamme standard Festo permettent de répondre à une demande élevée ... Lire le communiqué de presse